E2E™ 设计支持
搜索
用户
站点
搜索
用户
E2E™ 中文设计支持 >
论坛
放大器
API 解答
音频
时钟和计时
数据转换器
DLP® 产品
接口
隔离
逻辑
微控制器
电机驱动器
处理器
电源管理
射频与微波
传感器
站点支持
开关与多路复用器
工具
无线连接
参考译文
存档组
存档论坛
技术文章
模拟
汽车
DLP® 技术
嵌入式处理
工业
电源管理
TI 培训
快速入门
English
更多
取消
搜索提示
找到 5 个结果
查看 问题
帖子
排序依据
相关性
按时间顺序由远及近
按时间顺序由近及远
Answered
RE: [参考译文] CCS 未在用于 CI 构建的 Windows Docker 容器中检测已安装的编译器工具
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 所以我找到了一些有趣的东西! 我有一台 PC、安装 了 win10、并且安装了 CCS 11.2、命令行为"--mode unused --disable-components PF_MSP430、PF_MSP432" 然后安装了 ARM 编译器并尝试使用命令行命令来查找 ARM 编译器、它就像 Docker 容器一样失败! 因此、您只需在普通系统上自己复制…
6 个月前
Code Composer Studio™︎(参考译文帖)
Code Composer Studio™︎(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] MSP430I2041:具有更多存储器的替代产品
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 尊敬的 Simeon: 根据您的要求、我同意您最接近的选择。 您可以通过我们 在 TI.com 上的参数搜索来确认这一点 。 MSP430I2041是我们计量 MCU 的最高端产品、 MSP430F6745A 位于多相计量 MCU 的低端产品上、 但两者之间在引脚数/封装尺寸、外设类型和外设计数方面存在很大差异 、例如 I2C、SPI 和可用 GPIO 的数量。 如果他们不需要这些额外的特性并且能够降低他们的闪存…
1 年多前
MSP 低功耗微控制器(参考译文帖)
MSP 低功耗微控制器(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] MSP430FG6425:电压范围
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好、Franz、 请参阅数据表的第8.8.11.3节对此进行了澄清。 +/-928mV 是指额定性能的差分输入范围。 如差分和单端输入范围规格所示、该范围应除以增益配置。 https://www.ti.com/lit/ds/symlink/
msp430fg6425
.pdf
2 年多前
MSP 低功耗微控制器(参考译文帖)
MSP 低功耗微控制器(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] MSP430FR2355:BSL、签名和批量擦除
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 卡洛、 在器件的默认 BSL 中没有您要求的功能。 此器件的默认 BSL 也无法更改、因为它在 ROM 中。 您可能可以在应用端 BSL (也称为 MSPFRBOOT)上实现这些功能、但这样做需要进行权衡、器件上仍然存在默认 BSL。 因此、如果要使用 MSPFRBOOT、则必须将其禁用。 由于 BSL 占用了一些空间、因此应用的存储器空间会有所减少。 此外、由于 ISR…
5 年多前
MSP 低功耗微控制器(参考译文帖)
MSP 低功耗微控制器(参考译文帖)(Read Only)
RE: 询MSP430F2274串口在线升级程序
Butterfly
应用文档: MSP430 Programming Via the Bootstrap Loader Userguide.pdf 下载链接: http://www.ti.com/tool/mspbsl
6 年多前
MSP 低功耗微控制器
MSP 低功耗微控制器论坛
未找到您搜索的内容?发布一个新问题吧。
发布新问题