E2E™ 设计支持
搜索
用户
站点
搜索
用户
E2E™ 中文设计支持 >
论坛
放大器
API 解答
音频
时钟和计时
数据转换器
DLP® 产品
接口
隔离
逻辑
微控制器
电机驱动器
处理器
电源管理
射频与微波
传感器
站点支持
开关与多路复用器
工具
无线连接
参考译文
存档组
存档论坛
技术文章
模拟
汽车
DLP® 技术
嵌入式处理
工业
电源管理
TI 培训
快速入门
English
更多
取消
搜索提示
找到 25 个结果
查看 问题
帖子
排序依据
相关性
按时间顺序由远及近
按时间顺序由近及远
Answered
RE: [参考译文] MSP430FR6922:降低功耗的理想之选
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 好的,我的一个意见,只需确保未使用的引脚配置为输出模式,低或高将是可以的
1 年多前
MSP 低功耗微控制器(参考译文帖)
MSP 低功耗微控制器(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] CCS 未在用于 CI 构建的 Windows Docker 容器中检测已安装的编译器工具
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 所以我找到了一些有趣的东西! 我有一台 PC、安装 了 win10、并且安装了 CCS 11.2、命令行为"--mode unused --disable-components PF_MSP430、PF_MSP432" 然后安装了 ARM 编译器并尝试使用命令行命令来查找 ARM 编译器、它就像 Docker 容器一样失败! 因此、您只需在普通系统上自己复制…
6 个月前
Code Composer Studio™︎(参考译文帖)
Code Composer Studio™︎(参考译文帖)(Read Only)
RE: [参考译文] MSP430FR6922:代码卡在 UART 中断中
admin
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您是说卡在这里吗? 您能显示更多信息吗?
1 年多前
MSP 低功耗微控制器(参考译文帖)
MSP 低功耗微控制器(参考译文帖)(Read Only)
RE: [参考译文] MSP430FR6922:如果卡在 while 循环中、则使用看门狗计时器复位控制器。
admin
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 当您运行此代码时会发生什么情况? 我猜它会在__delay_cycles ()期间复位。 要查看是否发生这种情况,请在 main()的第二行设置断点[调试器有时使用第一行]。 您的代码可以使用类似"if (SYSRSTIV == SYSRSTIV_WDTTO)"的内容进行检查、但您无法判断发生了什么情况。 更一般而言、您需要在环路中定期为看门狗馈送电流(在本例中至少每秒一次…
1 年多前
MSP 低功耗微控制器(参考译文帖)
MSP 低功耗微控制器(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] MSP430FR6922:MSP430FR6922 RTC 不会每0.125秒置1
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好、Sayali、 我们已经听过您的介绍、现在已经有一段时间了、因此我将假定您能够继续推进您的项目。 我将此帖子标记为已解决,但如果不是这种情况,请单击“这不能解决我的问题”按钮,并使用更多信息回复此主题。 如果此主题已锁定、请单击"提出相关问题"按钮、然后在新主题中描述您的问题的当前状态以及您可能需要帮助我们帮助解决您的问题的任何其他详细信息。
1 年多前
MSP 低功耗微控制器(参考译文帖)
MSP 低功耗微控制器(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] MSP430FR6922:RTC:1秒计算
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好、Sayali、 是的、这应该起作用。 此致、 Brandon Fisher
1 年多前
MSP 低功耗微控制器(参考译文帖)
MSP 低功耗微控制器(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] MSP430FR6922:代码卡在振荡器故障标志中
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好、Sayali、 我从您那里听说过几天,因此我假设您能够解决您的问题。 我将此帖子标记为已解决。 如果情况并非如此,请单击“这无法解决我的问题”按钮,并使用更多信息回复此主题。 如果此主题锁定、请单击"提出相关问题"按钮、然后在新主题中描述您的问题的当前状态以及您可能需要帮助我们帮助解决您的问题的任何其他详细信息。
1 年多前
MSP 低功耗微控制器(参考译文帖)
MSP 低功耗微控制器(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] MSP430FR6922:MSP430 FET 与控制器板断开连接时、计时器不会以1000Hz 的频率运行
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好! MSP430的调试器具有很强的侵入性、会使计时偏斜、有时会隐藏代码中的竞态条件。 它还不允许您真正降低到最低的 LPM。 以这种方式进行调试时、我建议在"自由运行"模式下运行、断开调试器接口、使器件像未连接调试器一样运行。 我还看到您正在将 LPM 设置为 LPM3、同时让计时器通过 SMCLK 计时。 (至少这是您的评论所说的内容、尽管我看不到您实际去…
1 年多前
MSP 低功耗微控制器(参考译文帖)
MSP 低功耗微控制器(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] MSP430FR6922:MSP430FR6922:UART 中断中缺少字节
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好、Sayali、 如果问题仍然存在、我认为您应该重新检查您的代码。 正如 David 所说的、您将"!(UCA0IFG&UCTXIFG)"设置为" while "函 数的条件、这意味着当 UCTXIFG =0时、循环中断。 它在需要传输数据时使用、应检查 TX 缓冲区是否为空。 这将导致这样一种情况:当你从 UCA0RXBUF…
1 年多前
MSP 低功耗微控制器(参考译文帖)
MSP 低功耗微控制器(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] MSP430FR6922:MSP430:中断优先级更改
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好、Sayali、 无法在 MSP430FR6xx 器件上更改中断优先级。 当你获得一个不同的中断时、你可以尝试查看其他中断矢量、但是你必须以某种方式处理潜在的中断清除。 另一种实现方法是在非优先级中断中设置 SW 标志、因此这些中断极短。 然后在主循环中处理这些 SW 标志。
1 年多前
MSP 低功耗微控制器(参考译文帖)
MSP 低功耗微控制器(参考译文帖)(Read Only)
>
未找到您搜索的内容?发布一个新问题吧。
发布新问题