E2E™ 设计支持
搜索
用户
站点
搜索
用户
E2E™ 中文设计支持 >
论坛
放大器
API 解答
音频
时钟和计时
数据转换器
DLP® 产品
接口
隔离
逻辑
微控制器
电机驱动器
处理器
电源管理
射频与微波
传感器
站点支持
开关与多路复用器
工具
无线连接
参考译文
存档组
存档论坛
技术文章
模拟
汽车
DLP® 技术
嵌入式处理
工业
电源管理
TI 培训
快速入门
English
更多
取消
搜索提示
找到 135 个结果
查看 问题
帖子
排序依据
相关性
按时间顺序由远及近
按时间顺序由近及远
RE: OPA189: 失调电压、偏置电流、失调电流问题。
Amy Luo
1、供电电压会影响输出失调电压,具体见: 运放参数的详细解释和分析-part5,电源抑制比DC-PSRR 运放参数的详细解释和分析-part6,电源抑制比AC-PSRR 不管您是否通过调节供电电压来调节输出失调电压,都需要注意,供电电压的纹波会影响输出失调,评估参数是AC_PSRR。 这个链接中还总结了影响输出失调电压的因素,比如输入失调电压,偏置电流、PSRR、CMRR、AOL、噪声等: 运算参数的详细解释和分析-part 9 放大电路直流误差 运算参数的详细解释和分析-part10 …
4 个月前
放大器
放大器论坛
Answered
RE: [参考译文] OPA189:电流限制期间的瞬态;预期行为
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 Andrew、 斩波瞬态基本上是斩波频率和谐波上的输入上出现的尖锐电流尖峰。 对于
OPA189
、您应该看到的最低斩波瞬态值约为135kHz。 我想您测量的是23kHz、但图片有点模糊、因此我不确定。 在任何情况下、较大的电源和反馈阻抗都会使瞬变加剧。 对于
OPA189
、1kΩ 应是合理的阻抗。 此外、与您显示的情况相比、瞬态水平非常小。 您的瞬变具有几伏的振幅(它们的振幅应该是毫伏…
4 个月前
放大器(参考译文帖)
放大器(参考译文帖)(Read Only)
斩波运放
??? ???
TI 认为已经解决
Other Parts Discussed in Thread: OPA388 ,
OPA189
, OPA182 , OPA187 我需要一款斩波运放,能够对直流电压的低频噪声进行斩波
3 个月前
放大器
放大器论坛
Answered
RE: [参考译文] OPA189:OPAx189的输入电流噪声密度频谱
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 大家好、Gerhard、
OPA189
是一种零漂移或斩波放大器。 是的、电流噪声密度在低频时保持平坦。 OPAx189等零漂移放大器在输入上使用开关来校正运算放大器的输入失调电压和漂移。 输入上来自集成开关的电荷注入可能会在放大器的输入偏置电流中引入极短的电流瞬态。 在反相和同相运算放大器输入中使用相对较低的源阻抗时、这些输入偏置电流不会产生任何问题。 但是 、斩波放大器可能对高源阻抗或运算放大器反相和同相端子的高阻抗失配很敏感…
7 个月前
放大器(参考译文帖)
放大器(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] OPA189:具有10V 输出的高速跨阻放大器
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 尊敬的 Kb: 如果我正确理解、该应用需要在500kHz 下具有10V 的输出电压、并使用400Ω 增益电阻器配置 TIA。 TIA 需要能够提供大于25mA 的电压源、并提供足够高的压摆率来支持大信号。 是这样吗? 例如、 OPA2156 (GBW =Δ V 20MHz)是一个~良好的轨到轨放大器选项、但根据您的要求、可能还有其他可能。 OPA828可能是另一个选择。 OPA847…
7 个月前
放大器(参考译文帖)
放大器(参考译文帖)(Read Only)
Answered
[参考译文] 均衡级联有源运算放大器滤波器中的输入阻抗是否适合?
admin
已解决
Other Parts Discussed in Thread: TLV197-Q1 ,
OPA189
, THP210 , TINA-TI , OPA192 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1297351/is-it-good-to-equalize-input-impedances…
已回答
4 个月前
放大器(参考译文帖)
放大器(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] 电平转换电路
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 尊敬的 Kaveh: ADS131M08还支持全差分输入、因此单个
OPA189
可用作缓冲器、并可使用全差分 THP210将单端信号转换为全差分信号。 对于该电路、将 THP210的 VOCM 引脚连接至 GND。 噪声性能相似、只是在大约~5uVRMS 时略低。 对于全差分放大器而言、THP210的温漂非常低。 与上面这些帖子上的零漂移放大器建议相比、THP210的温漂略高…
5 个月前
放大器(参考译文帖)
放大器(参考译文帖)(Read Only)
OPA189: 怎么从交流信号中提取直流信号
user4583488
Part Number:
OPA189
有一个频率固定25khz的类似sin波形,这个波形的直流分量是会变的,DC直流变动的范围大概是1-3V。现在想提取这个直流分量并送入ADC采集,经过一些列信号滤波处理后(滤波的截至频率在10khz),可以得到近似的直流分量,但是还是有一定幅值的波形,低通滤波用到了10阶,仿真出来效果改善一丢丢,通过高频采样软件取平均值有点改善。我想问问从硬件电路上还有没有其他方案可以降低直流分量的噪声,或者硬件电路上有没有求平均值的方案
8 个月前
放大器
放大器论坛
Answered
RE: [参考译文] OPA189:关于输入保护
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 尊敬的 Taroimo: 根据绝对最大额定值、OPAx189可以 在故障情况下在器件输入端承受高达±10mA 的电流。 请参阅下面的绝对最大额定值表。 在上面的电路中、OPAx189由 采用反相配置的±5V 电源供电。 由于故障期间的信号可以±10V、1kΩ Ω 电阻器会将电流限制在大约(-10V -(-5V))/ 1kΩ= ~Ω-5mA。 该电流小于放大器输入端的10mA…
9 个月前
放大器(参考译文帖)
放大器(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] OPA2189:OPA2189运算放大器存在问题。
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 尊敬的 Rhea: 1. 帮助检查+5V 和-23V 电源是否可用于运算放大器? 就电源轨范围而言、配置是可以的、其中5V -(-23V)= 28V < 36Vdc。 问题在于
OPA189
不是轨到轨输入(RRIO)运算放大器、因此、输入信号的 VCM 限制为2.5V。 请参阅下面捕获的规格。 如果差分放大器的共模电压必须在高达2.5V 的电压下工作、则宽温度范围内没有余量。…
6 个月前
放大器(参考译文帖)
放大器(参考译文帖)(Read Only)
>
未找到您搜索的内容?发布一个新问题吧。
发布新问题