E2E™ 设计支持
搜索
用户
站点
搜索
用户
E2E™ 中文设计支持 >
论坛
放大器
API 解答
音频
时钟和计时
数据转换器
DLP® 产品
接口
隔离
逻辑
微控制器
电机驱动器
处理器
电源管理
射频与微波
传感器
站点支持
开关与多路复用器
工具
无线连接
参考译文
存档组
存档论坛
技术文章
模拟
汽车
DLP® 技术
嵌入式处理
工业
电源管理
TI 培训
快速入门
English
更多
取消
搜索提示
找到 9 个结果
查看 问题
帖子
排序依据
相关性
按时间顺序由远及近
按时间顺序由近及远
Answered
RE: [参考译文] OPA4314:每个通道的偏移匹配
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好、Holger、 四路运算放大器中各个运算放大器的输入失调电压之间通常没有相关性。 输入失调电压完全是随机的。 Kai
1 年多前
放大器(参考译文帖)
放大器(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] OPA4314:使用单个+5V 电源的 OPA4314
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好、Bruno、
OPA4314
在电压为5V 时应正常工作。 某些性能可能与5.5V 规格略有不同。 但是、我看不到有任何理由担心。 如果您特别担心某些问题、请告诉我。 此致、 Daniel
3 年多前
放大器(参考译文帖)
放大器(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] OPA4314:数据表中图5中的偏移数据
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 Oba-San、您好! 以下是对客户问题的答复。 Q1: 此图的目的是提供该器件偏移分布的有意义的表示。 所评估的器件数量将足够大、足以具有统计学意义。 在图中包含测试器件的数量的情况下、我看到这个数字非常大。 例如、OPA2990的数据表在数据表的图1中包含了经测试的器件数量、图中包含了超过15、500个器件结果。 由于该器件的最大偏移值为2.5mV (在测试条件下)、因此所有单元的偏移都将小于2…
3 年多前
放大器(参考译文帖)
放大器(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] OPA4314:输入电压噪声不一致
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 Daniel、您好! 如果 我的电源电流足够大、TLC2264可能也是可用的、也可能是 OPA4196 -我将在完成项目的组件选择时知道这一点、因此您可以将此线程标记为已解决。 谢谢大家 Torsten
3 年多前
放大器(参考译文帖)
放大器(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] OPA4314:放大器论坛
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 你好,Takashi, 右侧是二极管钳位到电源轨。 请注意、5mW 功率耗散是二极管的限值、可确保您的运算放大器不会损坏、但如果在超出电气特性表限值的情况下运行、运算放大器可能仍会显示奇怪的行为。 此致、 Bala Ravi
4 年多前
放大器(参考译文帖)
放大器(参考译文帖)(Read Only)
RE: [参考译文] TLV9054:放大器论坛
admin
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 艾伦 现在可能是利用"可重复的科学"方法的时候了。 如果需要、订购更多 TLV9054、
OPA4314
和 TLV4314样片。 请尝试使用这些样本、查看是否只有 TLV4314成功、或者是否发生了不同的结果。 尽量不要更改两次尝试之间的设置。 一种新的可能性是、交流线路噪声50Hz 或60Hz 是问题原因、并且设置的微小变化会影响 ADC 输入上的交流电源电压…
4 年多前
放大器(参考译文帖)
放大器(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] LM2902-Q1:符合 AEC-Q100标准?
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 Patrick、 根据数据表、它不符合 AEC Q100标准、我将了解原因。 这可能需要一周的时间才能完成。 尝试使用 OPA4171-Q1在5V 至36V 电源下获得相同或更好的性能 尝试使用
OPA4314
-Q1在1.8V 至5.5V 电源下获得相同或更好的性能
5 年多前
放大器(参考译文帖)
放大器(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] OPA4314:OPA4314
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好Tim, 实际上,我忘记了第一个放大器的非反相输入的偏置直流偏置路径,很抱歉。 现在,即使50 Hz槽口滤波带比我的设计稍大(两侧均为+/- 100 Hz),并且在我的设计中衰减超过-50 dB而不是-35 dB,您的设计仍能很好地发挥作用。 再次感谢您的支持! 此致, 伙计
6 年多前
放大器(参考译文帖)
放大器(参考译文帖)(Read Only)
芯片替换
yun wang1
TI 认为已经解决
Other Parts Discussed in Thread: TLE2022 , OPA314 ,
OPA4314
您好,我有一个问题,我想用新型的贴片封装芯片替代原有的TLE2022,请问该选择什么型号?如果信号干扰不是问题的话,我可以选择四路集成放大器么?工作电压要3.3V。
10 年多前
放大器
放大器论坛
未找到您搜索的内容?发布一个新问题吧。
发布新问题