搜索提示
找到 243 个结果 查看 问题 帖子 排序依据
  • RE: 关于使用LMX2592锁相环输出带调制信号的问题

    Kailyn Chen
    Kailyn Chen
    推荐使用最新的 PLLatinum Simulator Tool进行PLL相位噪音仿真,包括其他一些噪音源,比如输入噪音,filter,输出divider带来的噪音都可以进行仿真。 http://www.ti.com/tool/PLLATINUMSIM-SW?keyMatch=PLLatinum%20Sim&tisearch=Search-EN-Everything#1
    • 8 年多前
    • 接口
    • 接口论坛
  • Answered
  • RE: [参考译文] LMX25311570EVAL:EVM 的环路带宽

    admin
    admin
    已解决
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 Sam、 根据 PLLatinum Sim 工具( http://www.ti.com/tool/PLLATINUMSIM-SW ),环路带宽为4.8kHz,用于此的公式可在 http://www.ti.com/tool/pll_book 上的在线 PLL 手册 中找到。 我们将环路带宽定义为正向环路传输函数(KPD*Kvco/(N*s)*Z)幅度为1的频率。 从图中可以看出,你把它定义为增益下降3dB…
    • 7 年多前
    • 时钟和时序(参考译文帖)
    • 时钟和时序(参考译文帖)(Read Only)
  • Answered
  • RE: [参考译文] LMX2572:寄存器写入/读取问题

    admin
    admin
    已解决
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 尊敬的 KB: LMX2572和 LMX2594是引脚兼容的、但不是100%快插可替换、需要执行其他工作才能使您的系统适用于这两种器件。 在硬件方面、需要注意以下圆圈区域。 查看数据表以了解推荐的旁路电容器、这些合成器之间的某些电容器值不同、您可以在数据表的引脚配置部分中找到相关信息。 这些旁路电容器很重要、会影响启动操作。 RFout、LMX2572不需要外部上拉、因此不应使用…
    • 3 年多前
    • 时钟和时序(参考译文帖)
    • 时钟和时序(参考译文帖)(Read Only)
  • Answered
  • RE: [参考译文] LMX2571:LMX2571

    admin
    admin
    已解决
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 尊敬的 Eric: 我建议您使用 PLLatinum Sim 进行仿真。 www.ti.com\tool\pllatinumsim-sw。 仿真工具将处理 VCO 输入电容的值。 无需更改此值。 PLL 设计中没有"最佳值"、因为某些参数相互冲突。 如果您对其中一个参数进行"最佳"、则另一个参数可能成为"最差"。 有关 PLL 设计的详细信息、请访问 …
    • 7 年多前
    • 时钟和时序(参考译文帖)
    • 时钟和时序(参考译文帖)(Read Only)
  • Answered
  • [参考译文] LMX2581:相位噪声优化

    admin
    admin
    已解决
    Other Parts Discussed in Thread: LMX2581 , LMX2541 , CODELOADER , USB2ANY , PLLATINUMSIM-SW , LMX2531 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/696761/lmx2581…
    • 已回答
    • 7 年多前
    • 时钟和时序(参考译文帖)
    • 时钟和时序(参考译文帖)(Read Only)
  • Answered
  • RE: [参考译文] LMK04832-SP:LMK04832-SP 与 LMX2615-SP 对比

    admin
    admin
    已解决
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 如有疑问: 1. LMK04832能否输出3GHz 差分时钟、交流耦合、然后将其输入 LMX2615以生成相位相干6GHz 输出? 2.能否直接将 LMX2615的6GHz 差分输出耦合到 DAC 中、以便为其差分时钟输入供电? 对于 LMX2615、数字控制输入的 VIH 最大值为1.6V、这是奇怪的 是用于连接1V8逻辑电路的两个器件、即 SPI 接口和 CS。 4…
    • 6 年多前
    • 时钟和时序(参考译文帖)
    • 时钟和时序(参考译文帖)(Read Only)
  • Answered
  • RE: [参考译文] LMX2594:LMX2594

    admin
    admin
    已解决
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好 Xianandao、 我同意存在高杂散(但在我的测量中不会高达-46dBc。 我看到4GHz 输出接近-56dBc)。 原因是 EVM 板上的环路滤波器非常宽、因为它是为在整数模式下实现最佳抖动性能而设计的。 因此、它在频带外没有那么好的杂散抑制。 为了更好地抑制杂散、需要更窄的环路带宽。 由于环路滤波器的滚降斜率约为每十倍频-40dB、因此如果环路带宽减半、PFD 杂散可降低12dB…
    • 7 年多前
    • 时钟和时序(参考译文帖)
    • 时钟和时序(参考译文帖)(Read Only)
  • RE: [参考译文] LMX2595:100kHz偏移性能改进

    admin
    admin
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 斯蒂芬 通常,我们使用的环路滤波器会提供大约100kHz偏移的带宽,因此您会看到这些区域会增加,并获得与10kHz大致相同的水平。 更改该值(或至少显示100kHz左右的最低级别)的一般方法是尽可能广地扩展环路滤波器带宽。 这将更改环路滤波器组件值以获得更高的带宽,或者一种方便的方法是将设备的充电泵电流编程为更高的值(这也会增加环路滤波器带宽)。 增加带宽的折衷方法是减少对某些较高偏移频段的过滤…
    • 8 年多前
    • 时钟和时序(参考译文帖)
    • 时钟和时序(参考译文帖)(Read Only)
  • RE: How to design a PLL clock circuit that can receive a WordClock input and output BCLK

    Kailyn Chen
    Kailyn Chen
    Hello, For any PLL requirement, I would recommend to use the TI Clock Tree Architect tool to generate your required clocks, which will recommend you the part for your clocks requirement. https://www.ti.com/tool/CLOCK-TREE-ARCHITECT According to your requirement…
    • 4 年多前
    • 音频
    • 音频论坛
  • Answered
  • RE: [参考译文] LMX2582:需要为LMX2582输出2GHz和4GHz

    admin
    admin
    已解决
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好Mickey: 以下是对应问题的答案: 问题1:LMX2582有两个输出通道。 它们是一个通道和B通道。 客户的需求是否需要两台LMX2582设备,如我的模拟结果? 回答:在此用例中,他们只需要一个LMX2582,因为他们使用4GHz和2GHz,他们可以使用一个RFoutA直接从4GHz的VCO路由,然后使用RFoutB从4GHz VCO中使用DIV-2的通道分配器来获得2GHz输出…
    • 8 年多前
    • 时钟和时序(参考译文帖)
    • 时钟和时序(参考译文帖)(Read Only)
<>

未找到您搜索的内容?发布一个新问题吧。

  • 发布新问题