搜索提示
找到 243 个结果
查看 问题
帖子
排序依据
相关性
按时间顺序由远及近
按时间顺序由近及远
Answered
[参考译文] LMX2594 PFD 选择和杂散问题
admin
已解决
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594 , LMX2594EVM ,
PLLATINUMSIM-SW
, LMX2572 , LMX2592 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/728415/lmx2594-pfd-selection…
已回答
7 年多前
时钟和时序(参考译文帖)
时钟和时序(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] LMX2595EVM:LMX2595某些输出频率接近杂散
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 请告诉我、 这些图片会很有用、但您还可以执行以下其他操作: 请务必访问 www.ti.com/.../
PLLATINUMSIM-SW
、查看我们的 PLLatinum Sim 软件 2.您可以在 www.ti.com/.../PLL_Book 上查看我们的在线 PLL 手册,该手册深入讨论了 PLL 和分数冲刺 对于 LMX2594 EVM、它具有非常宽的环路带宽、可针对整数通道实现最佳抖动…
7 年多前
时钟和时序(参考译文帖)
时钟和时序(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] LMK04806:LMK04806调试中遇到问题
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好 Gabriel、 [引用 userid="470630" URL"~/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1050180/lmk04806-problems-encountered-in-lmk04806-debugging ]1. 寄存器 R0的读取和写入不一致(写入0x00145000…
4 年多前
时钟和时序(参考译文帖)
时钟和时序(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] LMX2581:测量和模拟之间的相位噪声
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好,Shinichi, 如果您尝试满足以下规格: 相位噪声-140dBc/Hz@10kHz,-145dBc/Hz@100kHz,-145dBc/Hz@1MHz 无法通过LMX2581满足此要求。 因此,您拥有以下选项: 1) 这些规格具有更大的灵活性 2)使用LMX2582,使用高性能参考 振荡器将OSCin (频率参考)从10 MHz更改为100 MHz。 …
9 年多前
时钟和时序(参考译文帖)
时钟和时序(参考译文帖)(Read Only)
RE: [参考译文] LMK04832:关于 PLL 是否锁定
admin
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 1.我们有关于正弦到方波转换的一些指导、请参阅 https://www.ti.com/lit/an/snaa411/snaa411.pdf 2.有几个地方我可以建议不同的需求: PLLatinum Sim 随附的用户指南全面概述了所有特性的作用。 可从 Help 菜单或 C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\PLLatinum Sim…
10 个月前
时钟和时序(参考译文帖)
时钟和时序(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] LMX2594:锁定问题
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 测试方法: 首选方法是将锁定检测设置为"VCO校准状态",然后确保LD_DLY=0。 负脉冲的宽度是VCO校准时间。 至于您的方法,如果您在最后一个脉冲的上升沿触发到CSB引脚,您应该会得到类似的结果。 您能否确认这是您正在做的事情? 2毫秒似乎相当慢,最好确保您不会在测量中添加对设备进行编程的时间。 使用部分辅助: Parital Assist更接近35…
8 年多前
时钟和时序(参考译文帖)
时钟和时序(参考译文帖)(Read Only)
LMK03318: PLL loop filter 电容值选择
HJK
Part Number: LMK03318 我现在使用LMK03318进行设计,需要输出10MHz,100MHz,125MHz三个频率输出,关于LF引脚PLL loop filter 电容值选择多少值,对我输出抖动影响最小?
2 年多前
时钟和时序
时钟和计时论坛
Answered
RE: [参考译文] LMX2595:LMX2595
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好、Narendra、 请使用 PLL SIM 设计环路滤波器。
5 年多前
时钟和时序(参考译文帖)
时钟和时序(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] LMK03806:LMK03806输出高抖动
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 322MHz 抖动较高的原因是为了生成该 VCO 频率、PFD (相位频率检测器)频率非常低。 输出相位噪声与 PFD 频率直接相关。 PFD 频率越高、输出相位噪声越高。 例如、对于2578MHz VCO、PFD 频率= 3.125MHz、但对于2500MHz VCO、其 PFD 频率= 50MHz 另一个原因可能是外部环路组件适用于2500MHz VCO、但不适用于2578MHz…
5 年多前
时钟和时序(参考译文帖)
时钟和时序(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] LMX2595:LMX2595
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好! 如果您打开 TI PLL 仿真工具并选择 LMX2595器件、这将为您提供所需的许多参数。 您还可以使用此选项提供一些相关数据来检查 ADS 仿真。 此致、
5 年多前
时钟和时序(参考译文帖)
时钟和时序(参考译文帖)(Read Only)
<
>
未找到您搜索的内容?发布一个新问题吧。
发布新问题