E2E™ 设计支持
搜索
用户
站点
搜索
用户
E2E™ 中文设计支持 >
论坛
放大器
API 解答
音频
时钟和计时
数据转换器
DLP® 产品
接口
隔离
逻辑
微控制器
电机驱动器
处理器
电源管理
射频与微波
传感器
站点支持
开关与多路复用器
工具
无线连接
参考译文
存档组
存档论坛
技术文章
模拟
汽车
DLP® 技术
嵌入式处理
工业
电源管理
TI 培训
快速入门
English
更多
取消
搜索提示
找到 3 个结果
查看 问题
帖子
排序依据
相关性
按时间顺序由远及近
按时间顺序由近及远
Answered
RE: [参考译文] PMP7413:采用 PMP7413的50W、5V 设计参考
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 尊敬的 Mayur: 以下是 UCC2897A 的一些仿真资源: https://www.ti.com/product/UCC2897A#design-tools-simulation 您可能还需要考虑双开关反激式拓扑。 以下是非常符合您要求的双开关反激式参考设计: https://www.ti.com/tool/
PMP10974
谢谢。 布赖恩
1 年多前
仿真、硬件和系统设计工具(参考译文帖)
仿真、硬件和系统设计工具(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] PMP11281:4端口 USB 通用适配器/充电器、每个2.4A
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好!
PMP10974
和 PMP11281之间的区别在于、
PMP10974
使用2软件反激、而 PMP11281使用1软件反激。 因此、
PMP10974
的效率比 PMP11281高约1%。 因此、
PMP10974
由于组件温度较低、因此具有比 PMP11281更长的使用寿命。 在 USB 器件上使用
PMP10974
需要像 TPS2559这样的 PD 开关。
PMP10974
上的…
6 年多前
仿真、硬件和系统设计工具(参考译文帖)
仿真、硬件和系统设计工具(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] UCC24630:是否有通用交流输入和5V 6A 输出的参考设计?
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 兰华 我假设这适用于通用交流输入(90-264 V)? 在 UCC24630产品页面上有多个参考设计、请单击"tools & software"选项卡。 www.ti.com/.../toolssoftware 列出了一些具有10A 和6A 输出的5V 高输出电流设计: www.ti.com/.../PMP11232 - 6A 双开关反激式…
6 年多前
电源管理(参考译文帖)
电源管理(参考译文帖)(Read Only)
未找到您搜索的内容?发布一个新问题吧。
发布新问题