请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好!
UCC29910A 专为交流适配器类型应用中的 PFC 级而设计、在此类应用中、输入电压范围为90Vac 至264Vac、输出电压为84Vdc。 它很可能不适用于 LED 驱动器类型的应用、因为:
它不提供隔离式输出。 大多数 LED 照明应用都需要满足 EN60950或 UL1310的隔离要求
LED 灯串的电压需要大约80V、并且大多数 LED 驱动器应用都要求具有恒定电流输出的可变电压…