E2E™ 设计支持
搜索
用户
站点
搜索
用户
E2E™ 中文设计支持 >
论坛
放大器
API 解答
音频
时钟和计时
数据转换器
DLP® 产品
接口
隔离
逻辑
微控制器
电机驱动器
处理器
电源管理
射频与微波
传感器
站点支持
开关与多路复用器
工具
无线连接
参考译文
存档组
存档论坛
技术文章
模拟
汽车
DLP® 技术
嵌入式处理
工业
电源管理
TI 培训
快速入门
English
更多
取消
搜索提示
找到 24 个结果
查看 问题
帖子
排序依据
相关性
按时间顺序由远及近
按时间顺序由近及远
RE: LM3478: 需要12V升压310V 电路图
Johnsin Tao
Hi 建议你参照这个方案来做: www.ti.com.cn/.../
PMP8621
1 个月前
电源管理
电源管理论坛
Answered
RE: [参考译文] UCC2803:启动/占空比问题
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 嗨,迈克, TPS40210有一些 TINA 模拟 。 向下滚动到下面所示的 TINA 启动参考设计。 我认为我会从《启动参考》设计开始,并为
PMP8621
设计重新配置它。 首先,我将运行启动参考设计而不做任何更改。 然后,我将为
PMP8621
参考设计重新配置它。 顺便提一下,我发现一 个3年前的 E2E 帖子,用户想要 模拟
PMP8621
,但最初失败 了。 根据上一篇文章…
2 年多前
电源管理(参考译文帖)
电源管理(参考译文帖)(Read Only)
RE: [参考译文] LM51551:升压转换器解决方案、无需变压器即可从 Vin=5-12V 中获取 Vout=150V
admin
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好、Hirano-San、 感谢您的回复。 此类配置升压+电荷泵也可通过 TPS40210实现、在该链接中、您可以找到类似的参考设计 https://www.ti.com/tool/
PMP8621
请告诉我是否需要进一步的援助。 此致、 Em
2 年多前
电源管理(参考译文帖)
电源管理(参考译文帖)(Read Only)
RE: [参考译文] LM51551:使用用于 Si APD 的 LM51551打造200V 高功率电源
admin
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好! 感谢您的反馈。 当您计划具有相当低的输入电压时,我建议将该方法与电荷泵一起使用,如图10-8所示。 在此链接中、您可以找到一个器件与 LM51551类似 的参考设计(www.ti.com/.../
PMP8621
)。 若要调整设计中组件的大小、您可以按照以下应用手册 https://www.ti.com/lit/an/snva824/snva824.pdf?ts=16419…
2 年多前
电源管理(参考译文帖)
电源管理(参考译文帖)(Read Only)
RE: [参考译文] LM5156EVM-BST:200VDC 偏置输出电压
admin
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好 Darren、 感谢您的参与、但仅 LM5156EVM 似乎不是一个好的起点。 您可以参考以下参考设计 并将电源电路"移植"到 LM5156。 由于 LM5156的电流感应工作电压较低、因此需要更改电流感应电阻器。 https://www.ti.com/tool/PMP20183 https://www.ti.com/tool/
PMP8621
谢谢、…
2 年多前
电源管理(参考译文帖)
电源管理(参考译文帖)(Read Only)
RE: [参考译文] LM3488:300V 输出电压
admin
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好、Zhonghui、 我建议查看以下参考设计、看看它们是否能提供帮助。 https://www.ti.com/tool/PMP10077 -此参考设计使用 LM3478EVM、但基础级设计应相同。 您将需要更改反馈电阻器以生成300V 电压。
PMP8621
和 PMP20183 采用类似的方法、即在初始升压级之后添加电荷泵级、以生成非常高的输出电压。 您能否共享修改后的原理图…
2 年多前
电源管理(参考译文帖)
电源管理(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] PMP8621:PMP8621中的5V 输入
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好、Gary、 感谢您的联系。 TPS40210的最小输入电压为4.5V、因此使用
PMP8621
参考设计是可以的、因此您可能希望使 EN/DIS 引脚保持未连接状态。 您还可以查看此其他参考设计 :https://www.ti.com/tool/PMP20183 。 如果您可能希望使用较新的器件、您可以考虑 LM5155。 请告诉我是否可以进一步帮助您、 此致、 Elisabetta…
3 年多前
仿真、硬件和系统设计工具(参考译文帖)
仿真、硬件和系统设计工具(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: 咨询,能输出100~600V的DC-DC电源芯片?
Johnsin Tao
已解决
Hi 方案很多,一般都是升压芯片加多级chargepump来做, TI提供的案例是TPS40210加chargepump, 输出300V. 如果你需要600V在增加一级chargump即可。同时你需要重新计算在你输入电压下电感的选择。 设计如下: www.ti.com.cn/.../
PMP8621
3 年多前
电源管理
电源管理论坛
RE: LM3478芯片webench无法设计
Johnsin Tao
Hi 一般webench仿真都是相对常规的转换,不会升压比这么大,而且有功率,驱动能力,以及仿真库内器件等限制(例如库内MOS,肖特基耐压都不足),所以无法实现仿真。 建议你采用TI的TPS40210, TI刚好提供了300V/10mA的设计案例: www.ti.com.cn/.../
PMP8621
3 年多前
电源管理
电源管理论坛
RE: TPS40210反激输出高压,不正常
Johnsin Tao
Hi www.ti.com.cn/.../
PMP8621
3 年多前
电源管理
电源管理论坛
>
未找到您搜索的内容?发布一个新问题吧。
发布新问题