E2E™ 设计支持
搜索
用户
站点
搜索
用户
E2E™ 中文设计支持 >
论坛
放大器
API 解答
音频
时钟和计时
数据转换器
DLP® 产品
接口
隔离
逻辑
微控制器
电机驱动器
处理器
电源管理
射频与微波
传感器
站点支持
开关与多路复用器
工具
无线连接
参考译文
存档组
存档论坛
技术文章
模拟
汽车
DLP® 技术
嵌入式处理
工业
电源管理
TI 培训
快速入门
English
更多
取消
搜索提示
找到 1,529 个结果
查看 问题
帖子
排序依据
相关性
按时间顺序由远及近
按时间顺序由近及远
Answered
RE: [参考译文] THVD1424:RS 至422和 RS 至485 4线制实现之间的差异
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 RS 至422指定如何传输单向信号。 如果需要两个方向、则需要两条差分信号线。 RS 至485指定如何通过半双工、共享总线发送双向信号。 RS 至485可以有多个驱动器和接收器。 RS–422只有一个驱动器;它可以有多个接收器、但在实践中、具有多个接收器不太可能有用。 RS 至485驱动器必须能够被禁用;RS 至422驱动器有时支持该功能、但这只是为了节省功耗。 (上面带有多个从驱动器的电路被标记为…
3 个月前
接口(参考译文帖)
接口(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] MAX3232E:UART RS -485通信故障
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 Jefferson、 因为你已经多次没有回应我的答复,只是不断重复自己-没有其他我可以做-这很可能是一个 应用程序问题是由设计不佳引起的、因为有人不愿意阅读很短的数据表 很明显、设计没有遵循我们在数据表中列出的说明-对于旧版材料来说、此错误似乎没问题、但不是新的-但是、由于您的 VOL 在图像上和我们测试的内容之外都很大- 设计不好- R 引脚是推挽驱动器-当它为低电平时、…
4 个月前
接口(参考译文帖)
接口(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] THVD4431:为 RS 至232和 RS 至485半双工使用相同的两个引脚- I 可以将 R1和 R3短路吗?
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 尊敬的 Mads: 因此、问题是 RS -232是点对点的、此设置本质上强制"R3"上的驱动器驱动2个接收器、而不是预期的1个。 RS -232驱动器旨在驱动 RS -232接收器、该接收器的输入阻抗不低于3000欧姆-但通常应为5000欧姆。 问题在于、在 RS -232模式下、驱动器不仅将驱动预期的接收器、还将驱动具有集成标称5k 电阻的"R1"…
4 个月前
接口(参考译文帖)
接口(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] SN74AHC1G125:何时使用 SN74AHC125而不是 RS 至422或 RS 至485差分线路收发器?
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 发热可以减少或避免由于高速边沿引起的振铃(即使对于单端信号也是如此;通常、您应使用源端接)。 单端信号对外部噪声敏感。 因此、无论距离如何、在(可能的)嘈杂的环境中传输、都应使用差分信号。 (通常、差分收发器比屏蔽电缆便宜。) 您可以使用 LVDS 或 LVDS-422/485 RS。 RS 通常用于更短的距离和更高的速度;LVDS-4xx 更稳健、但使用更多的功率、也更昂贵…
5 个月前
逻辑(参考译文帖)
逻辑(参考译文帖)(Read Only)
RE: [参考译文] 使用 CAN IC 替换 RS 至485 IC
admin
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 电气方面、CAN 和 RS -485是不同的。 在 CAN 隐性状态下、差分电压可以为零;这不是有效的 RS 至485信号电平。 但是、许多 RS 至485接收器具有内置的失效防护逻辑、可将未驱动的总线解释为逻辑1、而没有此类逻辑的总线应该具有具有具有同样效果的失效防护偏置电阻器。 因此、如果您对总线进行接线、以便 CAN 显性状态(CANH > CANL)对应于 RS 至485逻辑零…
4 个月前
接口(参考译文帖)
接口(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] SN65HVD1781:用于 SN65HVD1781 RS 至485缓冲器的 IBIS 模型
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 尊敬的 Marc: 非常不可能-这是一个较旧的器件、开始我们没有很多 RS 至485 IBIS 模型很遗憾-这是一个模型平台、我们在支持方面没有很多历史 (无论如何、对于 IBIS-485 -其他 TI 产品线更好地使用 RS、但在过去它不是一个巨大的要求)、因此如果我们有任何东西、它很容易被忽视-即使是在较新的器件上-因此旧器件很难开发出任何为它们开发的模型。 此致! …
5 个月前
接口(参考译文帖)
接口(参考译文帖)(Read Only)
Answered
点击获取--干货分享|如何选择合适的RS-485收发器
Annie Liu
已解决
RS-485
广泛应用于各个工业领域,它通过长电缆发送数据,在将噪声干扰降至最低的同时,可实现高度可靠。在本期 TI 培训课程推荐中,我们为大家带来了如何选择合适的
RS-485
收发器系列视频。该课程将介绍
RS-485
设计中常见的技术挑战,如静电放电和故障保护,并通过 TI 解决方案助您解决技术难题。 扫描下方二维码,一起解锁本期培训课程吧! https://www.ti.com.cn/zh-cn/video/series/
rs-485
.html 以下为如何选择合适的
RS-485
收发器系列视频的主要内容…
已回答
6 个月前
接口
接口论坛
Answered
RE: [参考译文] DS16F95QML-SP:RS -485总线中未供电节点的损坏风险
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 尊敬的 Zafer: 第一个问题-流明正确、总线引脚可以处理-10V 至15V 电压、而独立于 VCC -因此有源总线不会损坏未供电节点。 未供电的节点仍会加载总线-因此、您不能仅通过关闭节点来增加在线的节点数量、就像需要注意的那样。 对于第二个问题-如果您在指定的工作范围内使用器件、RS -485器件将不会将信号反馈到 VCC。 具有 RS -485要求的大共模输入范围…
3 个月前
接口(参考译文帖)
接口(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] SN65C1168E:SN65C1168ENSR 替代产品
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 尊敬的 Mohammad: 因此、我们所有的双通道 RS RS -422收发器都仅为5V。 话虽如此、向前发展有2个途径、但它们都需要多芯片解决方案。 通用选项1:使用四路3.3V RS 至422器件。 AM26LV31E 是四路3.3V RS 至422驱动器、AM26LV32E 是四路3.3V RS 至422接收器。 使用此器件的代价是、上面显示的一个节点充当收发器…
3 个月前
接口(参考译文帖)
接口(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] SN65HVD485E:数字隔离器选择
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好! 感谢您的提问。 有2种解决方案可能适合您: 第一个选项是使用 隔离式 RS 至485收发器、例如 ISO1432或 ISO3082器件系列。 请查看隔离式 RS 至485产品选型指南、以查看不同的器件: 隔离式 RS 至485收发器产品选型| TI.com 请随时查看该产品概述、了解有关使用隔离式 RS -485器件的更多信息: RS 至485的隔离 第二个选项是单独使用数字隔离器…
4 个月前
接口(参考译文帖)
接口(参考译文帖)(Read Only)
>
未找到您搜索的内容?发布一个新问题吧。
发布新问题