• RE: cc3120mod使用方法

    可以参考该模块的SDK获取例程: www.ti.com.cn/.../SIMPLELINK-WIFI-CC3120-SDK-PLUGIN 使用手册请看: www.ti.com.cn/.../technicaldocuments
  • RE: CC3200作为AP时,可以修改默认网关吗

    源码在SDK \simplelink \netcfg.h下, 具体的设置可以看下这里: https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wifi/f/968/t/683954?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=how%20to%20change%20CC3200%20static%20IP
  • 请问是否有SimpleLink的SDK包移植指南(中文版最佳)

    我正在用STM32+ CC3135MOD 这颗 WiFi 模组做产品,需要移植TI的 simplelink SDK 包进我的STM32代码框架。 请问各位是否有移植指南~~ 非常感谢各位的帮助
  • RE: 【TI 测评】从两种点亮LED的程序说起

    这里就要说说msp432的driverlib和SimpleLink MSP432P4 SDK的特性。 msp432的driverlib: In addition to being able to control the MSP432 peripherals, DriverLib also gives the user the ability to use common ARM peripherals such as the Interrupt (NVIC) and Memory Protection...
  • 【TI 测评】TI-MSP432P401R LanchPad评测报告(1)------开箱

    TI-MSP432P401R LanchPad 评测报告( 1 ) ------ 开箱 晚上收到 21ic 社区 TI 论坛的开发板 TI-MSP432P401R LanchPad ,心情不用说是激动的,毕竟 TI 是电子行业的信仰。如今拥有了再次为信仰充值兼充电的机会,本该对着 TI 狂吹彩虹屁的,无奈天色已晚,还是闲言少叙,立刻开始评测进程。 电脑联网后登陆 TI 官方网站,并浏览如下页面: http://www.ti.com.cn/tool/cn/MSP-EXP432P401R...
  • [常见问题解答] IDE的已知问题和修正

    1 :如何在 IAR 中启用 TI-RTOS Object Viewer ( ROV )? 答: 可在应用程序的Project Options->Debugger->Plugins tab下启用ROV。在下拉列表中选择“ TI-RTOS ”。 2 : 为什么我的 CC2650STK SensorTag仅在CCS中调试时才工作? 答: SensorTag要求使用启动映像管理器(BIM),除App和Stack项目外,还需要对其进行编程。BIM文件包含在预构建的hex...
  • 【CC3200 评测】CC3200-LAUNCHXL开发板使用心得分享基于CC3200温度采集

    本人有幸于8月份参与moore8代理TI活动赠送的一套 CC3200 评估板,一个 cc3200 核心板集成的FPGA下载器,和一根优质micro usb数据线。拿到评估板通过USB连接到电脑上安装一系列驱动后,研究了近一个月,结合各位大佬的示例,总结一下心得。先说一下 cc3200 , cc3200 是TI公司2014年开发的业界第一款内嵌WIFI核心的SOC级芯片,其中两个核心,一个基于Cotex-M4的应用处理器核和一个WIFI网络处理器核,而且其拥有的256K 外置flash 由两个核共享...