E2E™ 设计支持
搜索
用户
站点
搜索
用户
E2E™ 中文设计支持 >
论坛
放大器
API 解答
音频
时钟和计时
数据转换器
DLP® 产品
接口
隔离
逻辑
微控制器
电机驱动器
处理器
电源管理
射频与微波
传感器
站点支持
开关与多路复用器
工具
无线连接
参考译文
存档组
存档论坛
技术文章
模拟
汽车
DLP® 技术
嵌入式处理
工业
电源管理
TI 培训
快速入门
English
更多
取消
搜索提示
找到 59 个结果
查看 问题
帖子
排序依据
相关性
按时间顺序由远及近
按时间顺序由近及远
Answered
RE: [参考译文] 1.8V LVDS 收发器
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 哈桑、您好! 遗憾的是、我们没有任何1.8V LVDS 驱动器或收发器器件。 如上所述、我们确实有 1.8V 的
SN65LVDS4
和 DS90LVRA2 LVDS 接收器。 我们目前的解决方案是从1.8V 进行电平转换至3.3V。 我们有一个 相关的应用手册(SNLA307)。 此致、 约什
7 个月前
接口(参考译文帖)
接口(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] SN65LVELT23:具有电平转换、使能控制、低预定延迟和更小部件偏移的尖锐边缘输出缓冲器
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好! 我们没有与上述器件类似的差分到单端器件。 我们拥有"协议"转换器、例如转换 LVPECL →LVCMOS 或 LVDS →LVCMOS。 在
SN65LVDS4
上 、您可以通过改变 LVCMOS 电压来选择 VDD 电压输出、这与电压转换器类似。 但是、需要 LVDS 输入。 此致、 约什
6 个月前
接口(参考译文帖)
接口(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] SN65LVDS4:您是否制作500MHz LVCMOS 转 LVDS 转换器或缓冲器或转换器?
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您是指500MHz 还是500Mbps? DS90LV017A 或 SN65LVDS1等驱动器支持600Mbps。 如果您需要500MHz = 1000Mbps、则可以使用 DS10BR150等中继器、并将单端输入信号连接到 IN+、将 VCC/2 连接到 IN−、将其转换为差分信号。 (在如此高的频率下、您可能需要正确终止迹线。)
1 年多前
接口(参考译文帖)
接口(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] SN65LVDS4:将 DSLVDS1001连接到 SN65LVDS4
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好、d、 是的、在将
SN65LVDS4
的 Vcc 和 Vdd 与 DSLVD1001配对时、在1.8V 电压下为其供电应该可以正常工作。 为了确保正常的功能、请确保 Vcc 首先上电或 Vcc 和 Vdd 连接在一起(根据
SN65LVDS4
数据表中的第10节)。 此致、 Josh
1 年多前
接口(参考译文帖)
接口(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] TLV3604:当输入大于200MHz 时、输出为 TLV3604。
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 谢谢、CHI。 我在 TI 的产品系列中发现了该 LVDS 接收器。
SN65LVDS4
1.8V 高速差分线路接收器数据表(修订版 A) 是否可以改用此数据表?
1 年多前
放大器(参考译文帖)
放大器(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] DS90LT012AQ-Q1:电平位移3.3V 至1.8V / IBIS-Model
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 (存在
SN65LVDS4
等1.8V 接收器、但未通过汽车认证。) 在1.8V 电压下、唯一速度足以支持400Mbps 的器件是具有 SN74AUC1G125等可过压输入的 AUC 缓冲器、但它没有汽车认证。 SN74AXC1T45-Q1支持至少250Mbps (数据表中未指定最大频率)。
1 年多前
接口(参考译文帖)
接口(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] SN65LVDS4:用于 SN65LVDS4的1.8V CMS-LVDS 驱动器
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 LVDS 差分输出电压与电源电压无关(LVDS 驱动器拉/灌入±3.5mA 的电流、从而在100 Ω 端接电阻器上产生±350mV 的压降)。 您可以将任何 LVDS 驱动器与任何 LVDS 接收器配合使用。 如果您不想使用电平转换器、可以使用两个异或门构建类似 LVDS 的发送器(附加电阻器将电流限制在大约3.5mA):
1 年多前
接口(参考译文帖)
接口(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] DS90CR286:信号到 FPGA 的映射
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好! 我建议查看 用于1.8V 应用的
SN65LVDS4
。 但是、我还建议使用3.3V LVDS 器件来满足任何额外的通道要求;连接电压转换器、将3.3V 转换为所需的1.8V。 请参阅如何使用3.3V LVDS 驱动器/接收器+电平转换器支持1.8V 信号、以进一步帮助实施、谢谢。 此致、 Michael。
1 年多前
接口(参考译文帖)
接口(参考译文帖)(Read Only)
RE: [参考译文] 当其中一个输入为开路(仅其中一个电缆导体开路)时、需要具有失效防护输出高电平的 LVDS 线路接收器
admin
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好 Arun、 感谢您的联系。 了解 一下 SN65LVDS9637 。 该器件具有内部开路失效防护和400ps 的最大脉冲偏斜、典型偏斜为0ps。 大多数 LVDS 接收器不附带集成失效防护电路、通常需要外部偏置电路。 考虑到这一点、需要考虑的另一个器 件是
SN65LVDS4
、脉冲偏斜为240ps (最大值)、但没有失效防护功能。 如果您的应用允许、请参阅此应用手册( …
1 年多前
时钟和时序(参考译文帖)
时钟和时序(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] SN65LVDS4:SN65LVDS4器件的峰峰值周期抖动值
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好 JF、 您可以根据所需的 BER、根据 rms 抖动估算峰峰值抖动。 例如、对于 E-12的 BER (DTD=0.5)、您可以将 RMS 抖动乘以14.0069。
1 年多前
接口(参考译文帖)
接口(参考译文帖)(Read Only)
>
未找到您搜索的内容?发布一个新问题吧。
发布新问题