E2E™ 设计支持
搜索
用户
站点
搜索
用户
E2E™ 中文设计支持 >
论坛
放大器
API 解答
音频
时钟和计时
数据转换器
DLP® 产品
接口
隔离
逻辑
微控制器
电机驱动器
处理器
电源管理
射频与微波
传感器
站点支持
开关与多路复用器
工具
无线连接
参考译文
存档组
存档论坛
技术文章
模拟
汽车
DLP® 技术
嵌入式处理
工业
电源管理
TI 培训
快速入门
English
更多
取消
搜索提示
找到 168 个结果
查看 问题
帖子
排序依据
相关性
按时间顺序由远及近
按时间顺序由近及远
Answered
[参考译文] TCA9535:110Hz PWM 输出
admin
已解决
Other Parts Discussed in Thread:
TCA9535
, TCA6507 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1317534/
tca9535
-110hz-pwm-output 器件型号:
TCA9535
主题中讨论的其他器件: TCA6507 大家好、 …
已回答
3 个月前
接口(参考译文帖)
接口(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] TCA9535:INT 引脚操作
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 你好,柳 ]数据表7.3.3中指出:"当端口上的数据更改为原始设置或从端口上的数据更改为原始设置或读取数据时、即实现了重置中断电路 产生中断的端口。 它说、当端口上的数据更改为原始设置时、会将其复位。 这是否意味着、如果只有一个端口保留为输入、并且这个端口从0变为1、INT 信号将以相同的方式运行? 如果只有一个端口引脚保留为输入、并且它从0变为1至0、则/INT 上的中断将置位…
4 个月前
接口(参考译文帖)
接口(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] TCA9535:关于使用 TCA9535上拉电阻器的计算
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好、Sheng、 上面回答的哪一个数据表描述了此布线规范的要求? 我将讨论特定于您所使用的导线类型的数据表。 不是特定于 IC 的数据表。 我提到的数据表是您最终可以访问的数据表。 如果它是跳线之类的简单东西、则估算几个 I2C/英寸的线、但最终、示波器捕获将有助于显示您是否处于 pF 标准范围内。 此致、 泰勒
6 个月前
接口(参考译文帖)
接口(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] TCA9535:如何检查中断
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 你好,柳 如果微控制器定期检查以查看输入端口是否发生变化(在扩展器内部),在不使用中断引脚的情况下进行开放处理是否存在问题? 如果打开处理仅仅意味着客户将使/INT 引脚悬空、我不会看到打开处理的问题、因为他们不需要中断触发器来读取输入端口寄存器更改。 当微控制器通过 I2C 检查输入端口是高电平还是低电平时、是否可以实时了解输入端口的状态? 还是有延迟(如果有、多长时间?…
6 个月前
接口(参考译文帖)
接口(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] PCA9535:具有中断输出和配置寄存器的远程16位 I2C 和 SMBus 低功耗 I/O 扩展器
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 尊敬的 Finbarr: PCA9535支持 GPIO 和地址引脚的断电阻抗。 输入引脚的建议最大电压为5.5V、绝对最大值为6V。 在建议的运行条件下、输入最大电压看起来像是 SDA/SCL VCC、但我怀疑当 VCC 为0V 时、从 SDA/SCL 到 VCC 是否存在泄漏路径。 我不认为设计中在引脚和 VCC 之间有一个二极管。 在 GND 和引脚之间仅存在二极管。 不过…
4 个月前
接口(参考译文帖)
接口(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] TCA9535:直接连接到 Vcc 的地址引脚
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好、Nicola、 可以将地址引脚直接连接到 VCC 或 GND。 只要上拉电阻的值不是很大、使用上拉电阻也没有问题。 0欧姆至10千欧姆的上拉或下拉电阻器可以。 此致、 泰勒
7 个月前
接口(参考译文帖)
接口(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] TCA9535:我们是否具有支持 NVM 设置的 I2C I/O 扩展器?
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好、Ann! 该器件没有非易失性存储器。 当该器件断电时、寄存器在上电时将设置为其默认值。 克莱门斯的想法是正确的。 可能解决此问题的一种方法是维护微控制器等其他器件中寄存器的历史记录。 这样、MCU 就可以考虑每个寄存器的状态。 当 IO 扩展器发生复位情况时、MCU 可以简单地调用寄存器的值。 此致、 泰勒
7 个月前
接口(参考译文帖)
接口(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] TCA9535:关于 TCA9535、可实现持续 PWM 输出控制
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 理论上、您可以做到这一点。 由于您需要持续向
TCA9535
发送 I2C 信号、这会占用您的带宽、而且由于您需要持续发送这些 I2C 信号来翻转位、因此这也会占用 MCU 上的计算。 正如克莱门斯指出的、尝试找到具有 PWM GPO 的器件可能会更简单、例如 TCA6507。 (不过这个是漏极开路) -鲍比
8 个月前
接口(参考译文帖)
接口(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] TCA9535:IO 扩展器的器件树配置
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 尊敬的 Nagaraj : 我们通常不会为 I2C 器件/产品系列提供代码级支持、但会为我们的器件提供模拟支持。 从寄存器的角度来看、TCA6416和
TCA9535
具有相同的寄存器和默认启动值。 两款器件之间的主要区别仅在于64xx 提供的电平转换以及引脚排列的一些微小差异。 如果将硬件可寻址引脚设置相同、则器件目标地址可以相同。 通过此分析、您应该能够将现有配置重复用于 TCA6416…
9 个月前
接口(参考译文帖)
接口(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] TCA9535:是否可以在 TCA9535每个端口上以不同方式设置 READ 和 Wright 位?
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 尊敬的 Kewo: 可以! 您可以在两个端口上为
TCA9535
使用输入和输出的组合。 此致、 泰勒
10 个月前
接口(参考译文帖)
接口(参考译文帖)(Read Only)
>
未找到您搜索的内容?发布一个新问题吧。
发布新问题