Part Number: THS4521 Ti 工程师你好!如下图:
在原理图中,Vin是由其他双电源供电的运放输出 -2.5V~2.5V范围的信号,给到THS4521,增益为1。而我的THS4521是由单电源供电(0~5V),共模电压Vcom是2.5V。请教一下,此电路THS4521能采集到的的信号范围是0~2.5V还是-2.5V~2.5V? 因为单从输入输出公式看跟THS4521的供电电压范围无关!!!
Part Number: ADS1278 Other Parts Discussed in Thread: THS4521 关于Delta-Sigma ADS1278使用,目前遇到一些问题。简述如下:
项目背景是:由于传感器迭代,之前的单端输出改为差分输出。新传感器型号是MS1010LA。具体规格书见附件。ADS1278工作在低速模式。
问题1:阻抗匹配问题,MS1010LA传感器差分输出阻抗是1M;ADS1278低速模式下差分输入阻抗是140K。是否需要加ADC差分驱动电路?
问题2…