• RE: 请问采购TIDA-00254怎么个流程,包含那些软件,怎么联系TI销售?

    最好从TI的正规代理那里购买,方便提供给你详细的技术支持。
  • RE: DLP_LightCrafter_4500_3D_Scan_Application软件原理和代码

    您好! 感谢关注TI的DLP产品。 很抱歉,TI目前不提供该软件的源码。 您可以参考 http://www.ti.com.cn/tool/cn/TIDA-00254 ,该参考设计中提供了软件的安装包以及使用方法 http://www.ti.com/cn/lit/ug/dlpu019b/dlpu019b.pdf Best regards
  • 在ALC SDK中 使用大恒相机 不使用Point Grey的相机时需要做哪些修改

    手持4500,已熟悉配合PointGrey相机的编译过程。 但手上是大恒的Gige接口的黑白相机,应该做哪些改动呢?(已确定相机正常工作 且能在GUI控制配合投影仪触发投拍) 关闭了自动对焦和自动曝光功能 但在使用Ti放出的3D Scanner时 依然无法连接相机。 还应该做哪些修改? 是应该修改SDK\src\camera\ 与 SDK\src\camera\ 下的对应cpp hpp文件 再重新编译吗? 另外,3D Scanner的 config里有opencv的相机type...
  • RE: DLP 4500生成pattern

    您好! 感谢使用TI的DLP产品。 该SDK是指运行在PC端的代码,并不是 DLP4500 自己产生的, 主要用于评估 DLP4500 以及演示使用,并且目前TI并不提供对该SDK的支持。 Best regards
  • RE: DLP4500套件进行投影标定时棋盘格的长宽比是多少?

    请问该demo中,投影仪投影的棋盘格图片是默认放在哪个路径下的?在“TexasInstruments-DLP\ TIDA-00254 _3D_Scanner_LCr4500-2.0\LCr4500_3D_Scanner_Application_v2”中未找到。还是直接使用相机标定时的未打印的“camera_calibration_board”进行投影?
  • RE: dlp4500跑官方Demo投影棋盘格频闪

    您好! 该Demo可以在如下连接下载: 谢谢
  • RE: DLP4500二次开发的问题

    您好! 感谢使用TI的DLP产品。 有编译好的SDK可以直接使用,请从如下链接下载: 另外,可以从如下参考设计中得到更多资料 谢谢
  • DLP4500 3D 扫描问题?

    按照 TIDA-00254 : Accurate Point Cloud Generation for 3D Machine Vision Applications Using DLP® Technology and Industrial Camera顺序最后生成的点云则呢么是这样的什么原因??
  • 关于DLP4500中VSYNC触发问题

    你好,我是通过mini-HDMI线连接电脑与DLP 4500 ,图片很多,无法烧入闪存中,如果使用video mode 模式或者选择pattern mode下 pattern source 中选择video port,如何才能输出触发信号给相机采集,触发模式中提到的vsync具体是指什么内容,需要什么线或者连接哪个引脚,被困扰很久,望详细解答,十分感谢您!