• RE: BQ7693003放在电车上放不了电

    您的18串电路参考的是 TIDA-01093 吗?您看一下4 Testing and Results www.ti.com/.../tiduc43a.pdf
  • bq769X0 Evaluation Software通讯问题

    TIDA-01093 测试板使用CAN方式与bq769X0 Evaluation Software进行通讯 现在我想知道如果我电路上改用485是否能与bq769X0 Evaluation Software进行通讯?如果可以是不是直接485转串口即可?软件是否能自动识别?如果不行?还有什么方式可以让bq769X0 Evaluation Software进行通讯?
  • RE: 官方开发板中20串原理图,MOS驱动电路有几处疑问

    Q31 allows the charge FET gate to drop below GND_B potential. Without it Q30 would be a voltage follower and the charge FETs would turn on again if the battery voltage was much less than the charger voltage. Q33 provides a voltage drop to allow variation...
  • RE: BQ76930 级联MOS驱动问题

    Q33 provides a voltage drop to allow variation of the voltage at the Q32 source without triggering the expedite shutdown circuit (Q34, Q37) mentioned in the TIDA-01093 design guide section 2.1.
  • 【FAQ】BQ76930:针对17S应用,推荐的电池配置是什么?

    BQ76930 BQ76930 Datasheet Q: 两个 BQ76930 器件有17个串联电池。针对17S应用,建议使用哪些电池配置? L=低侧,H =高侧 配置1:10S(L)+7S(H). 配置2:9S(L)+8S(H). 配置3:8S(L)+9S(H). 配置4:7S(L)+10S(H). A: bq76930 的两个重要工作条件是: 1)在短路/重载条件下将VC5X保持在VSHUT以上; 2)为FET驱动器保持足够的REGSRC电压。 ...
  • RE: BQ78350级联+BQ76940级联问题

    30串的设计您参考 TIDA-01093 ,gauge建议用 bq34z100-G1 或 bq34110 电路设计没问题,功能不会受影响。
  • 【FAQ】BQ76940:9S Li-Ion BMS原理图

    BQ76940 BQ76940 Datasheet Q: 我刚刚完成了9S Li-Ion BMS原理图,在我继续进行PCB布局之前,想请大家看看我的原理中是否有错误和遗漏。 一些信息: -我参考了 http://www.ti.com/lit/df/tidr773/tidr773.pdf -我只打算用9节计划用于电动自行车的电池串联 -我把PIC24作为我的微控制器 表 1 :微控制器 表1-完整 表1-1 表1-2 表 2 : AFE 降低和电源输出...
  • 电动车新国标下的电动自行车与电动摩托车BMS解决方案

    电动车新国标下的电动自行车与电动摩托车BMS解决方案 作者:Andrew Su 2018年5月15日,根据国家标准管理程序,工业和信息化部组织修订的(GB 17761-2018)《电动自行车安全技术规范》强制性国家标准,由国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会批准发布,并于2019年4月15日正式开始实施。 新国标对电动自行车的技术要求作了较大调整: 增加了防篡改要求,防止产品出厂后被违规改装; 最高时速由20公里提高到25公里; 电机功率从240W提高到400W...
  • 电动车新国标下的电动自行车与电动摩托车BMS解决方案

    作者:Andrew Su 2018年5月15日,根据国家标准管理程序,工业和信息化部组织修订的(GB 17761-2018)《电动自行车安全技术规范》强制性国家标准,由国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会批准发布,并于2019年4月15日正式开始实施。 新国标对电动自行车的技术要求作了较大调整: 增加了防篡改要求,防止产品出厂后被违规改装; 最高时速由20公里提高到25公里; 电机功率从240W提高到400W; 含电池在内的整车质量由40公斤调整为55公斤 强化了骑行能力要求...