E2E™ 设计支持
搜索
用户
站点
搜索
用户
E2E™ 中文设计支持 >
论坛
放大器
API 解答
音频
时钟和计时
数据转换器
DLP® 产品
接口
隔离
逻辑
微控制器
电机驱动器
处理器
电源管理
射频与微波
传感器
站点支持
开关与多路复用器
工具
无线连接
参考译文
存档组
存档论坛
技术文章
模拟
汽车
DLP® 技术
嵌入式处理
工业
电源管理
TI 培训
快速入门
English
更多
取消
搜索提示
找到 15 个结果
查看 问题
帖子
排序依据
相关性
按时间顺序由远及近
按时间顺序由近及远
RE: [参考译文] Tida-01504:Tida-01504高精度,回路供电,4至20 mA 射野发射器,带 HART 调制解调器参考设计,OPA V+&;V-不能相等
admin
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 韩 我仍然不知道问题是什么。 一种可能是 焊接连接不良,我会目视检查连接,以防制造中出现问题。 请测量环路周围的其他几个电压吗? 我不确定 R43底部的5.6V 来自何处。 该节点上没有任何电压高于5V 的信号。 我还会测量回路底部的电压(C60底部的电压)。 该电压离地面有多远? 吴约瑟
2 年多前
仿真、硬件和系统设计工具(参考译文帖)
仿真、硬件和系统设计工具(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] TIDA-01504:TI Designs:TIDA-01504采用 HART 调制解调器的高精度环路供电式4至20mA 现场发送器参考设计
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好 Attif、
TIDA-01504
不包含任何实际的 ADC 和传感器、因为它们非常特定于应用、其中参考设计仅用于演示 DAC 和 XTR 部分。 FR5969具有足够的通用性、可以在设计中实现任意数量的 ADC。 我们没有一个包含所有这些块的整体演示。 此外、
TIDA-01504
不可作为演示板订购。 您可以考虑的一个好 ADC 是 ADS1118、它是一款低功耗 ADC…
2 年多前
仿真、硬件和系统设计工具(参考译文帖)
仿真、硬件和系统设计工具(参考译文帖)(Read Only)
MSP430 Sample Code of TIDA-01504
Vast Luo
TI 认为已经解决
Other Parts Discussed in Thread:
TIDA-01504
There is a HART® Modem Reference Design(
TIDA-01504
Highly-Accurate, Loop-Powered, 4mA to 20mA Field Transmitter With HART® Modem Reference Design | TI.com ). I want to get the Msp430 sample code in this…
2 年多前
数据转换器
数据转换器论坛
Answered
[参考译文] DAC8740H:TIDA-01504的 MSP430示例代码
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/996884/dac8740h-msp430-sample-code-of-
tida-01504
器件型号: DAC8740H 有一个 HART 调制解调器参考设计(
TIDA-01504
采用 HART 调制解调…
已回答
2 年多前
数据转换器(参考译文帖)
数据转换器(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] TIDA-010048:IO 模块输入开路和短路检测
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好、Shinu、 感谢您通过 e2e 联系我们、了解此客户咨询。 请在下面找到我的答案。 1) 通过从分流器读取0V (由于0mA)可检测到开路。 这违反了至少具有4mA 电流的要求、并且可以检测到。 输入短路通常会导致过多的电流流入分流器、但在此设计中、传感器变送器的电源(由 TIDA-010048提供)由电子保险丝控制。 如果电源输出短接至输入(绕过传感器发送器)或传感器发送器短路…
3 年多前
仿真、硬件和系统设计工具(参考译文帖)
仿真、硬件和系统设计工具(参考译文帖)(Read Only)
RE: DAC161P997,高低温变化,输出电流漂移问题如何解决
Kailyn Chen
您好,您需要多大的精度? 因为DAC161P997 集成了4~20mA 电流发送器,所以可能精度方面不好调节,我们有分立元器件的4~20mA DAC应用方案: www.ti.com/.../
TIDA-01504
此方案中使用的DAC是DAC8830. 它的温度漂移非常小。 www.ti.com/.../dac8830
3 年多前
数据转换器
数据转换器论坛
Answered
RE: [参考译文] TIDA-01504:参考设计 TIDA-01504的阻抗
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好 Andrey、 虽然我没有自己编写文档、但我同意您的更正、因为计算的目标是确定"Vb"的阻抗、因此您的调整计算是正确的。
4 年多前
仿真、硬件和系统设计工具(参考译文帖)
仿真、硬件和系统设计工具(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] MSP430F477:使用 MSP430#39集成 DAC 的 HART 通信
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好 U-SK 在
TIDA-01504
手册 和 DAC874xH DS 中对 R4的值进行了解释 希望这对您的问题有所帮助。
4 年多前
MSP 低功耗微控制器(参考译文帖)
MSP 低功耗微控制器(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] MSP430FR2355:使用 MSP430#39;s SAC DAC 的 HART 通信
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好、U-SK、 虽然可能可以在软件中实现 HART 调制解调器、但我们目前没有任何参考。 除了 上面 Mitch 提到的 TI 参考设计 TIDM-01000之外 、
TIDA-01504
也可能是一个很好的资源。 它使用 DAC8740H 作为连接到 MSP430FR5969的 HART 调制解调器;虽然它使用 DAC8830+OPA333来驱动4-20mA、但该部分可能可以由…
4 年多前
MSP 低功耗微控制器(参考译文帖)
MSP 低功耗微控制器(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] DAC8742H:DAC8742H 是否已通过 hart 基础的物理层测试
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 大家好、keiven、 HART 物理层测试是最终产品(发送器、模拟输入模块等)的系统级测试。 当然、DAC874xH 的设计符合 HART 物理层标准、但它不是 IC 级测试。 我们有一个使用 DAC8740H 的发送器参考设计、该设计已经过物理层测试并注册为符合 HART 标准。 设计指南提供了有关物理层测试过程的详细信息以及确保合规性的设计技巧。 http://www…
5 年多前
数据转换器(参考译文帖)
数据转换器(参考译文帖)(Read Only)
>
未找到您搜索的内容?发布一个新问题吧。
发布新问题