E2E™ 设计支持
搜索
用户
站点
搜索
用户
E2E™ 中文设计支持 >
论坛
放大器
API 解答
音频
时钟和计时
数据转换器
DLP® 产品
接口
隔离
逻辑
微控制器
电机驱动器
处理器
电源管理
射频与微波
传感器
站点支持
开关与多路复用器
工具
无线连接
参考译文
存档组
存档论坛
技术文章
模拟
汽车
DLP® 技术
嵌入式处理
工业
电源管理
TI 培训
快速入门
English
更多
取消
搜索提示
找到 13,721 个结果
查看 问题
帖子
排序依据
相关性
按时间顺序由远及近
按时间顺序由近及远
TPS54394: DC-DC芯片带载不够问题
user4153579
TI 认为已经解决
Part Number: TPS54394 各位论坛的技术大牛好,目前小弟使用TPS54394这款芯片输出5V,不带载情况正常,带载就输出电压呗拉低到4.7V了,以下是设计详情: 但是用TI的WENBENCH设计是可以的,以下是TI软件设计的图片: 上诉两个除了电感不一样,匹配电阻阻值不一样,其他的也就VREG5这个输出接的不一致了,很奇怪的问题,。
9 天前
电源管理
电源管理论坛
LM5170: 设计48V转48V的双向DC/DC是否可行
HUANG SHENGGAO
Part Number: LM5170 我想设计一个电路,对两边都是48V的电池包进行互相充电,用LM5170是否可行?谢谢
16 天前
电源管理
电源管理论坛
Answered
IWRL6432BOOST: 20PIN J8的DC 3.3V/5V是否有供電輸出
Eddy Lai
已解决
Part Number: IWRL6432BOOST 把板子使用USB上電後,板上J8的3.3V/5V是否有輸出? 或者需要做什設定才能讓它有輸出?
已回答
7 天前
传感器
传感器论坛
Answered
帮推荐下通过USB TYPEC DC-DC 供电芯片
user3531526
已解决
你好,可否推荐下 USB TYPEC DC-DC 供电芯片: *DC5-24V 左右输入(超出电压范围也可) *通过配置CC1/CC2能够调整输出电压及电流,输出电压支持5V,9V,12V,15V,20V等 谢谢!
已回答
1 个月前
电源管理
电源管理论坛
RE: TMS320F280049: 如何使用PWM的DC模块产生同步信号?
user4753533
?????? 我好像不能在英文论坛上提问,你能帮我在英文论坛上提一下吗?
29 天前
C2000 微控制器
C2000™︎ 微控制器论坛
Answered
RE: 想开发600W输出电压可调 DC/DC,不知哪个参考方案比较好
Ben Qin
已解决
你好,我咨询了相关的工程师,请到下面的链接查看回复: solution for 600W output voltage adjustable DC/DC - C2000 microcontrollers forum - C2000 ︎ microcontrollers - TI E2E support forums
2 个月前
C2000 微控制器
C2000™︎ 微控制器论坛
Answered
RE: 想开发600W输出电压可调 DC/DC,不知哪个方案比较好
Johnsin Tao
已解决
Hi 可调电源是通常使用C2000之类的控制器来做。(只是模拟电源芯片没有做大功率可调电源的设计案例)
2 个月前
电源管理
电源管理论坛
RE: AMC1311-Q1: Using AMC1311B-Q1 to achieve DC bus voltage sampling function, the output signal waveform is a sine wave
Amy Luo
也就是在Vin接地时,输出也有正弦波输出?问题中第一个波形图,红色和蓝色波形分别是其两管脚输出?看幅值还不小将近1.5V了。板子上是否还有其他高频信号?是否有可能输出端耦合了板子上的其他高频信号? 看供电波形有高频纹波,是否使用的线性电源供电?注意滤波电容要放置在供电管脚附近。 给 AMC1311B供电的P5V0_AN 是否还给其他器件供电?AMC1311B低压侧GND 是否与其他器件共地?AMC1311B本身不会产生信号,我认为应该是耦合的其他地方的信号。
1 个月前
放大器
放大器论坛
RE: LM5148: DC/DC SW自激振荡,无输出,PG为低
Johnsin Tao
Hi 建议你先用webench在线仿真确认一下电路(点击芯片datasheet第一页的webench链接: WEBENCH® Power Designer) 一般sw脚振铃是需要特别注意SW脚的layout, 建议你严格参考datasheet说明。
2 个月前
电源管理
电源管理论坛
RE: UCC28780: UCC28780能否用在DC TO DC的低压应用上面具体参数如下
Johnsin Tao
Hi 建议你选择UCC2897A, 如类似方案: www.ti.com.cn/.../PMP8944
2 个月前
电源管理
电源管理论坛
>
未找到您搜索的内容?发布一个新问题吧。
发布新问题