E2E™ 设计支持
搜索
用户
站点
搜索
用户
E2E™ 中文设计支持 >
论坛
放大器
API 解答
音频
时钟和计时
数据转换器
DLP® 产品
接口
隔离
逻辑
微控制器
电机驱动器
处理器
电源管理
射频与微波
传感器
站点支持
开关与多路复用器
工具
无线连接
参考译文
存档组
存档论坛
技术文章
模拟
汽车
DLP® 技术
嵌入式处理
工业
电源管理
TI 培训
快速入门
English
更多
取消
搜索提示
找到 175 个结果
查看 问题
帖子
排序依据
相关性
按时间顺序由远及近
按时间顺序由近及远
Answered
RE: [参考译文] TLV320ADC5140:申请电路审核
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 请在 sanjay.dixit@ti.com 上分享
4 个月前
音频(参考译文帖)
音频(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] TLV320ADC5140:ADC5140直流耦合输入阻抗
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 内部反馈环路可在输入端的所有直流偏置水平下稳定 ADC 输入端的共模电压。 为此、内部加入了感应电流。 在2.5k Zin 的诅咒电流是有缺陷的。
5 个月前
音频(参考译文帖)
音频(参考译文帖)(Read Only)
RE: [参考译文] TLV320ADC5140:查找过零信息
admin
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 尊敬的 Sanjay: 我的客户正在尝试评估
TLV320ADC5140
。 此增益在激活时灰显。 处于活动状态时如何更改增益? 谢谢。 卢克
5 个月前
音频(参考译文帖)
音频(参考译文帖)(Read Only)
RE: [参考译文] TLV320ADC5140:数据传输延迟时间
admin
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好、琥珀色: 1.例如、在图像中、群延迟将为17.1 / 48000 kHz = 229µs 2.您可以选择低延迟或超低延迟,区别在于音频通带和相位响应。 低延迟(8.3.6.7.2)与超低延迟(8.3.6.7.3)的数据表具有各自的差异和权衡。 3.您是正确的,我假设每个模块中有很多细节的延时时间,设计师可能知道这个细节。 不过、每种用户配置上都有变化、因此务必要注意哪些块影响最大…
5 个月前
音频(参考译文帖)
音频(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] TLV320ADC5140:无法对某些寄存器进行读取或写入
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 尊敬的 Kasugai-San: 设计团队很快回复了我、我的假设是正确的:必须以4字节的序列写入和读取寄存器。 这些指令包含在 PCM6xx0-Q1 (PCM6240-Q1)数据表中、并正在等待在
TLV320ADC5140
数据表中进行更正。 很抱歉给大家造成困惑、 J·麦克弗森
6 个月前
音频(参考译文帖)
音频(参考译文帖)(Read Only)
RE: [参考译文] TLV320ADC5140:在 AVDD=3.6V 时的满量程输入电压
admin
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 尊敬的 Kasugai-San: 当 AVDD=3.6V 时、满量程信号不应产生任何影响。 请注意、3.6V 是建议运行条件下的最大 AVDD 值。 此致、
5 个月前
音频(参考译文帖)
音频(参考译文帖)(Read Only)
RE: TLV320ADC5140: TLV320ADC5140音频耦合电容,极性位置摆放有要求?
Amy Luo
您好, 我理解这里不能使用极性电容,AC耦合的话,模拟输入管脚芯片内部应该集成了偏置电压,才能将信号保持在输入级PGA的输入范围。而 有极性电容正极必须接高电位端,负极必须接低电位端。输入信号是交流信号,相对偏置电压是上下摆动的。
7 个月前
音频
音频论坛
Answered
RE: [参考译文] TLV320ADC5140:TLV320ADC5140能够对40kHz 信号进行采样
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好! 解决了问题。 该错误显示为在 SAI DMA 接收期间出现的循环缓冲区同步问题。
TLV320ADC5140
在40kHz 频率下具有出色的性能。 请看一下以下频谱、其中-61dBFS 信号@ 40kHz。 感谢您的帮助! 此致
7 个月前
音频(参考译文帖)
音频(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] TLV320ADC5140:关于抽取滤波器设置
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 已回答
6 个月前
音频(参考译文帖)
音频(参考译文帖)(Read Only)
TLV320ADC5140: TLV320ADC5140 has a lot of noise
Kevin liang
Part Number:
TLV320ADC5140
TLV320ADC5140
has a lot of noise, and the software is set to default. There are no issues with power ripple and noise. Is there a problem with the settings?
7 个月前
音频
音频论坛
>
未找到您搜索的内容?发布一个新问题吧。
发布新问题