E2E™ 设计支持
搜索
用户
站点
搜索
用户
E2E™ 中文设计支持 >
论坛
放大器
API 解答
音频
时钟和计时
数据转换器
DLP® 产品
接口
隔离
逻辑
微控制器
电机驱动器
处理器
电源管理
射频与微波
传感器
站点支持
开关与多路复用器
工具
无线连接
参考译文
存档组
存档论坛
技术文章
模拟
汽车
DLP® 技术
嵌入式处理
工业
电源管理
TI 培训
快速入门
English
更多
取消
搜索提示
找到 179 个结果
查看 问题
帖子
排序依据
相关性
按时间顺序由远及近
按时间顺序由近及远
TLV62569: TLV62569回流焊特性曲线和注意事项
?? ?
TI 认为已经解决
Part Number:
TLV62569
我需要
TLV62569
回流焊特性曲线和注意事项
18 天前
电源管理
电源管理论坛
Answered
TLV62569: 输出1.5V 上电瞬间出现台阶,我看规格书也有 请问正常吗?
Tsz Loong Chung
已解决
Part Number:
TLV62569
如下图所示,输入3.3V 输出1.5V
已回答
6 天前
电源管理
电源管理论坛
Answered
TLV62569: Cout 容值更換
Eva Lai
已解决
Part Number:
TLV62569
Hi All, 目前使用
TLV62569
PDRLR) 設計,如下圖。 Vout=1.14V L=2.2uH&2.2A, C57(Cout)=22uF, 依 datasheet 建議,此 Vout 範圍建議使用 2 顆 22uF, 目前是使用 1 顆 22uF ,請協助確認 是否可以改成使用 1*47uF ? Vout L Cout Spec 0.6~1.2V 2.2uH 2*22uF 目前 1.14V 2.2uH…
已回答
1 个月前
电源管理
电源管理论坛
TLV62569: 该芯片使用的是DCM还是CCM工作模式
?? ?
TI 认为已经解决
Part Number:
TLV62569
在看到相似问题 [参考译文]
TLV62569
:测试波形差 - 电源管理(参考译文帖)(Read Only) - 电源管理(参考译文帖) - E2E 设计支持 (ti.com) 中并没有答案,其中手册中看到是CCM工作模式,那么是仅有CCM工作模式吗?有DCM工作模式吗? 如果有 DCM工作模式 ,一般在负载为多少电流时会使用DCM工作模式?
3 个月前
电源管理
电源管理论坛
Answered
[参考译文] TLV62569:EN 引脚
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1231143/
tlv62569
-en-pin 器件型号:
TLV62569
我们想知道 EN 引脚上的输入电阻器值是否存在限制? 在客户案例中、有一个 RC 网络连接到 EN 引脚、用于噪声滤波器或序列延迟时间…
已回答
11 个月前
电源管理(参考译文帖)
电源管理(参考译文帖)(Read Only)
RE: [参考译文] TLV62569:关于输入电压的问题
admin
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 尊敬的 Sneha: 感谢您的支持。 我收到了一封来自客户的电子邮件。 他们建议按照您的建议将
TLV62569
更改为 TLV62565。 并且他们的终端客户要求提供有关 TLV62565绝对最大输入电压的更多信息。 1.您是否有 TLV62565的数据、如下图所示? (下图是您之前粘贴的
TLV62569
的相关信息。) 因为终端客户想要比较
TLV62569
和 TLV62565之间的图形…
10 个月前
电源管理(参考译文帖)
电源管理(参考译文帖)(Read Only)
RE: TLV62569: 用TLV62569做1.2V和1.8V的buck电路,输入5V。1.8V的输出波形有明显的脉动,该如何调整
Johnsin Tao
HI 如果是webench仿真出来的电路,并且负载足够大,不应该出现上述问题。你可以将cff前馈电容加上去看看。 另外确认一下layout,尽量参考datasheet的layout。
1 年多前
电源管理
电源管理论坛
Answered
RE: [参考译文] TLV62569:过时的 AP3417CKTR 的替代产品
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 Holger、您好! 如果您没有其他问题、我现在将关闭该主题。 您可以通过对其进行注释来重新打开它。 谢谢你。 此致、 Excel
1 年多前
电源管理(参考译文帖)
电源管理(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] TLV62569:SOT-563的效率
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好 Charlie、 感谢您的参与。 效率取决于不同封装内的许多因素。 例如结温 RθJA 等
TLV62569
SOT23-5和
TLV62569
SOT563。 效率差异仅为~ 0.1%至0.2%。 这是由于热性能、这对于更高的负载电流至关重要、因为功率耗散在传导损耗增加的情况下会成为一项挑战。 我想您已经拥有此应用手册- 采用 SOT23封装的直流/直流转换器和全新…
1 年多前
电源管理(参考译文帖)
电源管理(参考译文帖)(Read Only)
RE: [参考译文] TLV62569:[THINKWARE]
admin
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 你好 Chase 和 MJ、 当我们通过电子邮件讨论此问题时、我将在此关闭此主题。 如有任何更新、请随时在下方发表评论或通过电子邮件与我联系。 谢谢! 此致 Sneha
1 年多前
电源管理(参考译文帖)
电源管理(参考译文帖)(Read Only)
>
未找到您搜索的内容?发布一个新问题吧。
发布新问题