E2E™ 设计支持
搜索
用户
站点
搜索
用户
E2E™ 中文设计支持 >
论坛
放大器
API 解答
音频
时钟和计时
数据转换器
DLP® 产品
接口
隔离
逻辑
微控制器
电机驱动器
处理器
电源管理
射频与微波
传感器
站点支持
开关与多路复用器
工具
无线连接
参考译文
存档组
存档论坛
技术文章
模拟
汽车
DLP® 技术
嵌入式处理
工业
电源管理
TI 培训
快速入门
English
更多
取消
搜索提示
找到 270 个结果
查看 问题
帖子
排序依据
相关性
按时间顺序由远及近
按时间顺序由近及远
RE: TMDSLCDK6748: 请问官方的C6748_NandWrite.out在哪能下载
Gary Lu
已在新贴回复您了
1 个月前
处理器
处理器论坛
RE: TMDSLCDK6748: ccs烧写程序报错
? ??
如何检查配置,我烧录的程序的cmd文件吗?
1 个月前
处理器
处理器论坛
RE: TMDSLCDK6748: TMDSLDCK6748
Gary Lu
您好 以下是一些可能的原因和解决方法: 1. **头文件路径问题**:确认头文件的路径是否正确。在 CCS 中,您需要确保头文件的路径在项目的 include 路径中。您可以在项目属性或者 build settings 中查看和修改 include 路径。 2. **文件名大小写问题**:在某些操作系统中,文件名的大小写是敏感的。确保 include 的头文件名的大小写与实际文件名一致。 3. **头文件内容问题**:有时候头文件中可能包含了其他头文件,这些头文件的路径也需要正确配置。确保所有相关的头文件都能够被正确地包含…
5 个月前
Code Composer Studio
Code Composer Studio 论坛
RE: TMDSLCDK6748: 刚接触TMDSLCDK6748,开发需要用哪个SDK
Shine
c6748和omap-l138是兼容的,可以参考OMAP-L138。 另外,TI不再对OMAP-L138/C6748的RTOS SDK提供技术支持,请看下面的notice。The TI-RTOS Processor SDK for PROCESSOR-SDK-RTOS-C6748 does not have ongoing design support from TI. Please refer to this announcement for detailed information
9 个月前
处理器
处理器论坛
RE: TMDSLCDK6748: 为6748生成 CCS PDK 示例
? ?
谢谢,问题已经解决
9 个月前
处理器
处理器论坛
Answered
RE: [参考译文] TMDSLCDK6748:表达式必须具有积分类型
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 尊敬的 Suren: 非常感谢您分享这些文件。 此致、 Danilo.
11 个月前
处理器(参考译文帖)
处理器(参考译文帖)(Read Only)
TMS320C6748: Errors:unresolved symbol GPIO
? ??
TI 认为已经解决
Part Number: TMS320C6748 你好,我是一个DSP新手,正尝试运行一些案例时遇到一点困难,已经该网站
TMDSLCDK6748
开发套件 | TI.com.cn 安装了CCS_v9和最新版的 ti-processor-sdk-rtos-omapl138-lcdk-06.03.00.106-Windows-x86-Install.exe ,均安装在默认路径。 当我对工程右键进行build project时,报出以下错误,请问专业人士这些错误代表什么意思,该如何去解决?谢谢。 undefined…
8 个月前
处理器
处理器论坛
RE: [参考译文] TMDSLCDK6748:包含选项
admin
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好、建中。 感谢您分享这个链接。 以下是更多信息: 客户正在使用
TMDSLCDK6748
、并且他们已经下载并安装了 SDK。 他们已导入 enet_echo 并执行了检查功能、现在为了在其应用程序中实现该软件、他们尝试从 CCS 复制示例工程、但无法复制 include libiraries 和其他文件。 那么、这是从 SDK 导入的示例、并作为 CICC_ETH…
11 个月前
Code Composer Studio™︎(参考译文帖)
Code Composer Studio™︎(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] TMDSLCDK6748:20至14引脚转换器
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 我无法回答这个问题、因为您在问一个 Blackhawk 销售的产品。 您应该联系 Blackhawk 并申请适配器的原理 图、同时将其连接性与
TMDSLCDK6748
原理图进行比较、以 确认其是否会将相应的信号连接在一起。 此致、 保罗
1 年多前
处理器(参考译文帖)
处理器(参考译文帖)(Read Only)
RE: [参考译文] TMDSLCDK6748:MSP430 + DSP 设计支持
admin
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 David、您好! 然而,这些命令看起来好像不是 MCU 的 DSP 芯片? 正确。 这些参考器件没有传统的 TI DSP。 感谢您指出这一点。 AM27x 器件配有 C66x DSP、这是 C6748的理想替代器件。 我会将您转接至相应的团队、以获得进一步的帮助。 此致、 简中
11 个月前
处理器(参考译文帖)
处理器(参考译文帖)(Read Only)
>
未找到您搜索的内容?发布一个新问题吧。
发布新问题