• TMS320F28027 Memory 配置改动问题咨询

    请问可否改动 Memory map L0 SARAM 的默认配置? 默认为origin=0x008000,length=0x000700 存储程序;origin=0x008700,length=0x000900存储数据。 因空间有限,现改为origin=0x008000,length=0x000100 存储程序;origin=0x008100,length=0x000E00 存储数据。 改完之后,可以正常编译和运行, 请问这个改动是否可行,后续是否存在潜在的稳定性风险?
  • tms320f28027 flash 不知为何被清 0

    我将 0x3f0000 开始的8k flash 作为用户数据 ,保存电机参数和用户配置。程序中有操作flash的函数。 一个产品出现故障被退回, 发现是 0x3f0000 开始的8k flash 被清0了, 而其他扇区的没有清0(一共4个扇区)。 这个是什么原因,如果防范?
  • RE: TMS320F28027看门狗溢出时间如何设置?在样例程序中如何实现复位?

    如果CPU工作频率是60M,512OSCCLK的看门狗时间是不是512÷ 60M=8.5us,这个时间是不是太短了?
  • RE: TMS320低功耗唤醒卡在IDLE

    你好, TMS320F28027 这款芯片(补充一下问题,貌似使用lpm_haltwake这个例程,在IDLE之前调用FLASH_setPowerMode都会程序卡在IDLE这里,是不是调用这个API还需要配置什么呢? memcpy(&RamfuncsRunStart, &RamfuncsLoadStart, (size_t)&RamfuncsLoadSize); FLASH_setup(myFlash); 这个是有的 )
  • RE: C2000-GANG 无法存储程序,出现错误

    目前就是烧录目标芯片 TMS320F28027 提示错误ERROR 23:MCU DEVICE INIT FAILED
  • RE: TMS320F28027+BOOSTXL-DRV8305EVM驱动板电流采样不准确

    采样电阻确定很准确吗?有没有发热呢? 从波形看波动确认很大
  • 如何固定_c_int00函数地址

    我在使用f28027_flash_kernel例程的时候,能将应用程序的HEX通过SCI烧录到FLASH中,并且运行应用程序。 在f28027_flash_kernel例程中,跳转地址是通过SCI接口获得,所以在例程 运行结束的时候,知道跳转地址。 如果SCI无数据,利用f28027_flash_kernel例程,希望能自动跳转到应用程序运行地址。那么需要将应用程序的入口地址固定,我理解的是_c_int00函数地址。 如何在应用程序中固定_c_int00函数地址。
  • C2000-GANG Programmer 8路输出不稳定

    问题描述: C2000-GANG Programmer 有8路输出,经实际测试发现,只有6路能稳定下载到MCU中 当随机5路一起工作的时候,4,5输出口有时会下载报错,其他口偶尔下载报错; 当随机6路一起工作的时候,4,5输出口有时会下载报错,其他口偶尔下载报错; 当随机7路一起工作的时候,4,5输出口经常会下载报错,其他口无下载报错; 当8路一起工作的时候,4,5输出口一直下载报错,其他口无下载报错; 去除4,5输出口,其余6口能稳定输出下载。 PS:期间为芯片单独外部供3...
  • RE: 关于 X2C 是否支持TI的2000系列,如可以,是否有相关资料和例程

    根据官方的说法,支持下面几个芯片 TMS320F28069 TMS320F28034 TMS320F28035 TMS320F28027 TMS320F28335 TMS320F2808 TMS320F2811 … or use the generic C28X code* for all other types of this series. 官方链接如下: https://x2c.lcm.at/supported-targets/
  • XDS100V2突然下载程序报错

    您好,前段时间有个XDS100 V2下载程序的时候突然报错了,之后一直无法下载程序,但是没去管它。今天另外一个下载器突然也变成这样了 我在 TMS320F28027 _xds100v2.ccxml里