Gary Lu 说: 我并没有说你不能使用GPIO来模拟JTAG。我的意思是通过GPIO引脚将二进制图像从一个MCU下载到另一个MCU是不可行的。
抱歉,我之前的提问中没有描述清楚,我是想通过gpio模拟JTAG的方式实现烧录;请问这种方式可行吗?
如果可行的话能否详细描述一下我应该如何实现?数据手册中对于JTAG的资料太少了
Gary Lu 说: 你能通过JTAG将主TMS570连接到你的PC吗?
我这里说的损坏是指在运行过程中有损坏的可能,如果出现这种情况我们只能通过远程的方式实现恢复
在我们的使用场景中…
Part Number: TMS570LC4357 Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS3134 , TMS570LS3137 问下TMS570系列可以向下PIN TO PIN替代吗,比如我硬件设计用的是TMS570LC4357可以替换成TMS570LS3134,看手册相同的管脚定义是一样的,有人替换使用过吗?谢谢啦
Part Number: TMS570LC4357
whether a protection ring is required for the crystal of TMS570 crystal. Can the protection ring be connected to the KELVIN ground? Which ground is the ground of the four-pin crystal? is there any pcblayout guidance for crystal…
Other Parts Discussed in Thread: ADS8688 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1269830/ads8688-adc-loading-issue-and-cannot-read 器件型号: ADS8688 …