E2E™ 设计支持
搜索
用户
站点
搜索
用户
E2E™ 中文设计支持 >
论坛
放大器
API 解答
音频
时钟和计时
数据转换器
DLP® 产品
接口
隔离
逻辑
微控制器
电机驱动器
处理器
电源管理
射频与微波
传感器
站点支持
开关与多路复用器
工具
无线连接
参考译文
存档组
存档论坛
技术文章
模拟
汽车
DLP® 技术
嵌入式处理
工业
电源管理
TI 培训
快速入门
English
更多
取消
搜索提示
找到 35 个结果
查看 问题
帖子
排序依据
相关性
按时间顺序由远及近
按时间顺序由近及远
Answered
RE: [参考译文] TPD1E10B09-Q1:输入电压= 20V 行为
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 尊敬的 Roy: 1.我不是很清楚在这里问。 如果是指二极管在击穿期间可以安全分流多少电流、这取决于许多因素、例如脉冲持续时间、峰值电压/电流、迹线阻抗等。 这就是我们的器件按照 IEC 61000-4-5标准进行测试的原因。 根据8/20us 波形、该器件的额定峰值浪涌电流保护为5.5A。 2.您可以使用其中的两个来获得18V 的工作电压。 请注意、这在理论上也会使您的钳位电压加倍…
5 个月前
接口(参考译文帖)
接口(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] 请推荐产品:用于 RS485(SOD323封装)的 ESD 抑制器
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好! 在汽车领域、我们目前的产品系列中没有大小为12V 的 ESDS552汽车版本。 而对于24V 电池、有更多选择。 ESD1LIN24-Q1 、 ESD751-Q1 和 ESD761-Q1 均为 SOD323或更小、它们之间的主要区别是浪涌电流和 ESD 额定值。 我们还准备了9V 器件
TPD1E10B09
-Q1、 采用 DFN-1006封装。 如果您需要较低电压的器件或有其他问题…
3 个月前
接口(参考译文帖)
接口(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] SN65HVD3088E:不能在高波特率下工作
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 我没有看到任何终端电阻器。 它们在别的地方吗? 你能展示连接到总线的所有内容吗? 使用示波器检查波形。 我想上升/下降沿太慢、因为总线上的电容太大。 (据我所见、TVS 二极管的 pF 为2000。 检查删除它们是否有用。 有些 TVS 器件的电容较低、例如 TVS0701或
TPD1E10B09
。)
8 个月前
接口(参考译文帖)
接口(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] TPD1E10B09:使用 TPD1E10B09进行设计
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好、Shibin、 这些符号都表示双向二极管(极性)、它们在功能上是相同的。 此致、 Sebastian
1 年多前
接口(参考译文帖)
接口(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] TPD1E10B09:TPD1E10B09具有幻象电源和 ESD 保护功能的麦克风输入的建议原理图是什么?
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好、Jay、 HBM 和 CDM 额定值为 IC 级 ESD 额定值、根据 IEC 61000-4-2标准、我们的 ESD 二极管可提供高达30kV 的系统级保护。 IEC 61000-4-2标准围绕较高能量脉冲建模: 我始终建议在拔下的暴露连接器附近添加 ESD 保护、 在这种情况下、我建议使用 TPD1E10B06。 此致、 Sebastian
1 年多前
接口(参考译文帖)
接口(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] TPD1E10B09:查询
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 尊敬的 Ray: 如您所见、
TPD1E10B09
只能支持大约500Mbps 的数据速率。 由于电容过高、此器件无法支持 GHz 范围内的信号。 有关更多详细信息、请参阅此常见问题解答: ESD 基础知识第4部分:ESD 电容 。 目前、我们没有任何 ESD 器件可以在不显著衰减的情况下支持30GHz 信号。 此致、 Sebastian
1 年多前
接口(参考译文帖)
接口(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] TPD1E10B09-Q1:如何确保 ESD 器件已安装在 PCB 上?
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 尊敬的 Terence: DMM 不会施加足够的电压来使二极管开始导通、连续性检查模式适用于击穿电压低得多的常规二极管。 我在第一次答复中建议的方法是我唯一知道的验证无引线封装中 ESD 二极管是否正确安装的方法。 此致、 Sebastian
1 年多前
接口(参考译文帖)
接口(参考译文帖)(Read Only)
RE: 音频 ESD型号咨询
Kailyn Chen
您好,需要接ESD的这里IO电压为48V吗?这样的话,没有这么高钳位电压的ESD型号。 常用的音频ESD保护器件
TPD1E10B09
的IO电压为+-9V。 www.ti.com/.../
tpd1e10b09
.pdf
1 年多前
音频
音频论坛
Answered
RE: [参考译文] 7V 直流-直流输出和 ISELED 电源相关保护电路查询
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 格拉迪,你好! 最好的做法是在任何暴露于外界的线路上安装电视二极管。 我建议将
TPD1E10B09
-Q1放在两个连接器上的7V 线路上,以确保完全保护 ESD 和浪涌。 如果您只在一个连接器上安装了二极管,则另一个连接器的设备将不受保护。 此致, 马特·史密斯
2 年多前
电源管理(参考译文帖)
电源管理(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [FAQ] 我应该使用哪种 TI ESD/TVS 二极管来保护系统中的接口?
Cherry Zhou
已解决
答:以下是针对多个接口的一些器件建议,这些建议可为您提供 IEC 61000-4-2 4 级保护和低电容,从而更大限度地减小对系统带宽的影响。有关接口类建议的更多详细信息,另请参阅我们的系统级 ESD 指南: 系统级 ESD 指南: https://www.ti.com/cn/lit/pdf/SSZB130C 要了解更多有关 ESD 的一般知识,另请参阅我们的 ESD/浪涌保护视频系列 接口保护入门: https://training.ti.com/getting-started-interface…
2 年多前
接口
接口论坛
>
未找到您搜索的内容?发布一个新问题吧。
发布新问题