E2E™ 设计支持
搜索
用户
站点
搜索
用户
E2E™ 中文设计支持 >
论坛
放大器
API 解答
音频
时钟和计时
数据转换器
DLP® 产品
接口
隔离
逻辑
微控制器
电机驱动器
处理器
电源管理
射频与微波
传感器
站点支持
开关与多路复用器
工具
无线连接
参考译文
存档组
存档论坛
技术文章
模拟
汽车
DLP® 技术
嵌入式处理
工业
电源管理
TI 培训
快速入门
English
更多
取消
搜索提示
找到 5 个结果
查看 问题
帖子
排序依据
相关性
按时间顺序由远及近
按时间顺序由近及远
RE: [参考译文] TPS25741:系统无法识别某些 Type-C 电缆连接配置上的 Samsung SSD
admin
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 尊敬的 Fernandez 如下所示、通过
TPS25741EVM-802
测量波形以供您参考、 I Measured TP4 (CC1)、TP7 (CC2)和 TP16 (VBUS) 1.我在 主机 侧固定了 Type-C 电缆、仅更改了 SSD 侧、您可以看到 症状就像我的一样、尽管波形有一些差异。 2.与 橙色线左侧的导通和失效相比,它与我的不同,波形有一些差异…
5 年多前
接口(参考译文帖)
接口(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] TPS25741:TPS25741
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好! 您目前是否拥有 TPS25741EVM? 如果没有、我建议您订购、因为这样做将为您提供使用器件并测试其不同功能的机会。 可以使用以下链接找到该工具: http://www.ti.com/tool/
tps25741evm-802
此链接中也提供了 EVM 的用户指南。 这可能是有关如何使用该器件的最佳演练、并展示了如何在原理图中实现该器件的示例。 下图是 TPS25741的功能方框图…
6 年多前
接口(参考译文帖)
接口(参考译文帖)(Read Only)
Answered
[参考译文] TPS2.5741万EVM-802:如果提供了12v但未请求,则PS_RDY未发送
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/605788/
tps25741evm-802
-ps_rdy-not-sent-if-12v-offered-but-not-requested 部件号: TPS2.5741万EVM-802 主题中讨论的其他部件: TPS2.5741万 , TPS2…
已回答
6 年多前
接口(参考译文帖)
接口(参考译文帖)(Read Only)
Answered
[参考译文] TPS2.5741万EVM-802:GDPG在/EN12v高电压下未激活
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/605933/
tps25741evm-802
-gdpg-not-activating-with-en12v-high 部件号: TPS2.5741万EVM-802 主题 :TPS2.5741万中讨论的其他部件 我已将EVM配置为65W,使用24V电源…
已回答
6 年多前
接口(参考译文帖)
接口(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] TPS2.5741万:采用4开关降压/升压转换器PMP1.0698万设计
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好, 1.是否应 连接LM5175上的ISSN+-针脚? 如果未使用此功能,ISSN+和ISSN-可以连接在一起或连接到接地。 2. PR2254E2上的智能二极管的用途是什么? 您是否建议我将其包含在内? 您的应用可能不需要反向输入电压保护。 3.是否可以从 VPWR引脚(而不是VCONN)上为TPS2.5741万供电? TPS2.5741万内有一个"VCONN"开关,可根据需要向另一个CC线路施加5V电压…
7 年多前
接口(参考译文帖)
接口(参考译文帖)(Read Only)
未找到您搜索的内容?发布一个新问题吧。
发布新问题