E2E™ 设计支持
搜索
用户
站点
搜索
用户
E2E™ 中文设计支持 >
论坛
放大器
API 解答
音频
时钟和计时
数据转换器
DLP® 产品
接口
隔离
逻辑
微控制器
电机驱动器
处理器
电源管理
射频与微波
传感器
站点支持
开关与多路复用器
工具
无线连接
参考译文
存档组
存档论坛
技术文章
模拟
汽车
DLP® 技术
嵌入式处理
工业
电源管理
TI 培训
快速入门
English
更多
取消
搜索提示
找到 275 个结果
查看 问题
帖子
排序依据
相关性
按时间顺序由远及近
按时间顺序由近及远
RE: TPS61094: 我需要一款用于锂电池输入,给超级电容充电的电源芯片,请帮我推荐一下;
FRANK1
你的设计是input范围既有高于ouput电压的,也有低于output电压的。 所以buck-boost比较适合,
TPS61022
是boost,单纯升压。 另外,你的框图我感觉supercap是备用电源吧, Battery charger ICs可能更适合。 下面是所有的支持supercap的充电ICs。 你根据参数自行筛选下。 www.ti.com/.../products.html
10 天前
电源管理
电源管理论坛
RE: TPS61022: TPS61022开发板配合超级电容使用问题
Johnsin Tao
HI " 上电后升压模块无法正常带动负载", 请问此时输入电压多少?最好是能将启动瞬间的输入波形放上来看看(测试点是芯片Vin)。 注意这款芯片启动之初需要输入大于1.8V, 芯片正常启动后输入电压可以降低到0.5V.
6 个月前
电源管理
电源管理论坛
RE: TPS61022: 使用过程中, 输出纹波大,纹波脉宽在100us左右
Johnsin Tao
Hi 输出电容可以是22uF+68uF或者100uF. 负载瞬态变化导致输出电压有100~200mV的电压上冲或者跌落是正常的,只能尽量降低。
6 个月前
电源管理
电源管理论坛
RE: TPS61022: TPS61022的最大带载能力
Johnsin Tao
HI 建议你通过波形来确认,我上面是考虑最差的情况,但实际上要尽量避免上述提到的电压跌落,除了加大电容外,还有加快反馈瞬态响应速度。 对于你选择的DC/DC而言,同样需要考虑最恶劣的情况,有瞬态的大电流都有烧坏芯片的风险需要避免。
TPS61022
最大能承受的输入电流也需要考虑最恶劣的情况,所以是6.5A.
7 个月前
电源管理
电源管理论坛
TPS61022: TPS61022 SW引脚短路
Mac Ma
TI 认为已经解决
Part Number:
TPS61022
我们使用
tps61022
作为超级电容升压和稳压输出,超级电容电压为0.6v~5.4v,
tps61022
稳压5.35v输出,en一直拉高,mode设置为0就是auto pfm模式。 我们的原理图和pcb设计均按EVM的设计和布局,但是测试时发现一种情况:给超级电容充电时,超级电容电压慢慢上升,到约1.5v以后,
tps61022
开始开启电压输出,在这个过程中,有的
tps61022
就发生了短路,我们使用万用表测量发现
tps61022
的sw引脚对gnd短路。 …
8 个月前
电源管理
电源管理论坛
TPS61022: 升压为5.0V,带负载能力不够
yong luo
TI 认为已经解决
Part Number:
TPS61022
使用
TPS61022
,VIN=3.5V@4A,Vout=5.0V,输出电流目标是1.5A。 目前PCBA测试下来,负载能力不够,并且在1A负载电流时出现芯片损坏情况,请帮忙分析此种情况,从哪些方面来解决,以下为具体测试过和: 输入端接稳压电源,设定输出3.5V@4.0A,负载仪设置为电流模式 1、设置负载电流为0.7A,测得Vout=4.85V; 2、 设置 负载电流为1.0A,稳压源显示为1.3V@3.99A,断开稳压源和负载仪后,测试
TPS61022
输入端对地电阻为0欧…
7 个月前
电源管理
电源管理论坛
Answered
[参考译文] TPS61022:可调节 UVLO?
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1230441/
tps61022
-adjustable-uvlo 器件型号:
TPS61022
大家好、我们想知道是否可以通过 EN 引脚上的电阻分压器为此部件设置定制 UVLO。 我们正在设计一个由2节碱性电池供电且需要在2V…
已回答
11 个月前
电源管理(参考译文帖)
电源管理(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] TPS61022:Webench 电源设计器中的仿真是否存在问题?
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 实际上、仿真没有问题、但可能是器件选择不足! 我发现了问题所在:我只是简单地要求一个从1V5到3V3的升压转换器。 Webench 选择的大多数元件能够在低至0.5V 的电压下工作、但需要1.8V 才能启动。 因此、由于器件无法以1.5V 的电压启动、仿真是正确的! 因此、我可以放心地不信任提议的设计! 应在某处出现警告、或至少有一个复选框、用于指示输入电压是否可以高于指定的启动电压…
10 个月前
电源管理(参考译文帖)
电源管理(参考译文帖)(Read Only)
RE: [参考译文] TPS61022:2A 负载时短路失败
admin
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 大家好、Nathan、我 已经使用了 30V5A 可调 线性台式电源、以电子表格样式格式完成了这些测试。 虽然我现在意识到,从 PSU 到 VIN,我应该一直使用的线索,这种功率,我的一方的监督,现在似乎很明显。 无论如何、还是使用较短的电缆执行了另一项测试、电缆的 VOUT 和负载之间的规度较厚... 。 这些结果比以前好、但比我从数据表中预期的还要差(见下文)。 …
10 个月前
电源管理(参考译文帖)
电源管理(参考译文帖)(Read Only)
TPS61022: 升压异常
Jacky Deng
TI 认为已经解决
Part Number:
TPS61022
您好,我使用
TPS61022
升压芯片,锂电池输入2.5到4.2V,输出4.9v ,输出电流3A,当输入电压低于3.55V,启动时。输出电压异常,输出电压很低,有很大波动
11 个月前
电源管理
电源管理论坛
>
未找到您搜索的内容?发布一个新问题吧。
发布新问题