搜索提示
找到 305 个结果 查看 问题 帖子 排序依据
    Answered
  • RE: TPS61040: 倍压输出达不到标称的电压与电流

    fish & noob
    fish & noob
    已解决
    Hi 感谢Johnsin的回复。 按照你的指导重新计算了一下看来的确超出其输出能力了。我们会重新调整电路。 另外 按照 以及 TPS61170(slvs789d); 这个DS的C4将D3 D2连接在一起再接到C3,这个有别于TPS61040的AN的做法,请问这样是为什么? slva398a 图二在C1前加入了R1限流,这个方法可取吗? 请指教,谢谢
    • 3 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • Answered
  • 将电压从7V升压至24V

    zhang ming3
    zhang ming3
    已解决
    Other Parts Discussed in Thread: LM2733 , TPS61170 , LMR64010 , LM27313 你好,各位专家们,现在小的在项目中遇到这个的问题,问题描述如下:将电池组(电压范围为6.4~7.2)升压至24V。这个24V作用如下图: 通过单片机的IO口控制SET和RESET,时序如右图置位/复位,从而得到一个24V左右的正负脉冲。我的理解是:24V的电压值给5欧姆的电阻负载充放电,按照欧姆定律,其电流为5A左右,而传感器datasheet中采用的升压芯片为电荷泵类型芯片…
    • 已回答
    • 10 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • RE: 升压电路设计

    Johnsin Tao
    Johnsin Tao
    Hi 在sumida的网站上找,或者Coilcraft等电感的厂商网站上找一下,匝比1:3,1:4等都是可以的。 这个电路比较简单,同样的电路在TPS61170 datasheet上也有。 不过TPS61170,也提供了升压芯片+chargepump电路的方式来做,所以你也可以选择恰当的升压芯片+chargepump来做: 微调反馈电阻R1,R2即可得到54.8V输出。
    • 8 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • RE: 输入12V输出正负24V方案

    user4583488
    user4583488
    可是TPS61170没有OUT脚,只有一个SW脚可以输出
    • 8 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • -100V输出芯片

    liang liu8
    liang liu8
    Other Parts Discussed in Thread: TPS61170 求一款-100V输出的芯片。输入电压5V~26V,输出电流不小于4毫安
    • 8 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • Answered
  • RE: 5V转12V

    Johnsin Tao
    Johnsin Tao
    已解决
    Hi 选择比较多,例如TPS61170之类:http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps61170.pdf
    • 10 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • RE: 请教:请TI专家帮忙推荐一款DCDC芯片,谢谢

    Johnsin Tao
    Johnsin Tao
    Hi 上面的TPS61170改一下反馈电阻不就行了吗?
    • 9 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • RE: 想问下TI有没有+5V左右电压输入-70V左右输出的正转负高压芯片或者电路方案,之前用TPS61040效果很棒可惜的是升的是正电压。

    Johnsin Tao
    Johnsin Tao
    Hi 用降压芯片做就可以,需要选择超过75V的降压芯片,如果你的电流需求不是很大,可以选择LM5008/8A/9/9A, 或者LM5017/18/19 (示电流大小选择不同的版本) 设计参照TPS54060的文档: http://www.ti.com.cn/cn/lit/an/slva317b/slva317b.pdf 将输出接GND, 原本的GND就是负压输出。上述芯片无需额外外部补偿电路,设计更加简单。 不过上述芯片需要输入电压是大于5V, 如果是5V, 你或可…
    • 8 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • 15V升压75V方案

    凯 张
    凯 张
    Other Parts Discussed in Thread: TPS40210 , LM3481 , TPS61040 , TPS61170 你好,我们现在有个需求,15V升压至75V,功率5W左右,不隔离就可以,请问TI有什么简单的方案吗?直接电感BOOST升压可以吗?有什么控制器推荐?
    • 8 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • RE: 7.2V电源输入,正负15V电源输出,要求用开关电源芯片有什么推荐吗

    Johnsin Tao
    Johnsin Tao
    Hi 那就选择LM2622,或者TPS61170这样的升压芯片, 通过chargepump来产生负电压。 这样做起来比较简单。
    • 9 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
<>

未找到您搜索的内容?发布一个新问题吧。

  • 发布新问题