搜索提示
找到 305 个结果
查看 问题
帖子
排序依据
相关性
按时间顺序由远及近
按时间顺序由近及远
RE: 关于TPS55340升压电路无效果的问题
Johnsin Tao
Hi 或者你考虑用耦合电感做做看, 见datasheet: http://www.ti.com.cn/cn/lit/ds/symlink/
tps61170
.pdf 第23页 figure22 你可以模仿这个电路做做看。
9 年多前
电源管理
电源管理论坛
Answered
RE: [参考译文] TPS61089:EN 变为低电平时 Vout 如何变为低电平
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 ,先生你(们)好 你是对的! 这是因为体二极管。 您可以选择 TPS61178。 或者、您仍然可以使用 TPS61089、但需要在高侧添加额外的 FET。 请参阅 SLVA299A。 e2e.ti.com/.../4466.Input-to-Output-Isolation-for-the-
TPS61170
.pdf
7 年多前
电源管理(参考译文帖)
电源管理(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: 升压电路纹波解决
Johnsin Tao
已解决
Hi 后续可以用TI的
TPS61170
替代MAX1606,原因是
TPS61170
的输入范围比较宽,可以直接取电电池,MAX1606最大输入电压只有5.5V, 前面必须加LDO, 效率大打折扣。 而
TPS61170
20mA输出的效率可以达到85%左右,比较MAX1606 75%左右也要高一些。
12 年多前
电源管理
电源管理论坛
RE: TPS61042升压芯片,我输入5V输出30V100MA,有问题吗?
Johnsin Tao
Hi 按照85%效率计算输入电流为30*0.1/0.85/5=706mA, 这个已经超过了芯片的电流限制点,所以会是有问题的。 推荐你采用TI的
TPS61170
: http://www.ti.com.cn/product/cn/
tps61170
它也很容易设计成为PWM调光的LED驱动,甚至可以数字调光等。
12 年多前
电源管理
电源管理论坛
Answered
RE: 8.4VDC转换成12VDC
daw y
已解决
输出电压调整范围是多少?如果比8.4V高,就选择一个单纯的升压IC即可。可以看看
TPS61170
10 年多前
电源管理
电源管理论坛
Answered
RE: 电池输出升压
Johnsin Tao
已解决
Hi 可以用
TPS61170
或者LM62014. 射频电路中对于电源要求很高,可以在其输出再增加一级LC滤波。
10 年多前
电源管理
电源管理论坛
Answered
RE: 请帮忙找一款合适的DCDC电源芯片
Johnsin Tao
已解决
Hi 如果不需要隔离建议你采用2块芯片: 15V转12V可以用简单的LDO。 如LM317L: http://www.ti.com.cn/cn/lit/ds/symlink/lm317l.pdf , 或者TPS7A49001: http://www.ti.com.cn/general/cn/docs/lit/getliterature.tsp?genericPartNumber=tps7a4901&fileType=pdf 15V转24V可以用非常小封装的DC/DC
TPS61170
:…
12 年多前
电源管理
电源管理论坛
tps61042输入电压3-6V输出电压7V负载电流150MA行吗?
QINGYONG LI
Other Parts Discussed in Thread: TPS61042 , TPS61166 ,
TPS61170
tps61042输入电压3-6V输出电压7V负载电流150MA行吗?
11 年多前
电源管理
电源管理论坛
Answered
RE: [参考译文] TPS61089:TPS61089RNR 输入电压在 VOUT 反射
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好! 对于 TPS61089、即使在禁用模式下、输入和输出仍通过上部体二极管进行连接。 建议您使用控制器,如 LM3481。 但您需要在输出侧添加额外的 PFET。 就像这样 SLVA299A 执行 e2e.ti.com/.../3414.Input-to-Output-Isolation-for-the-
TPS61170
.pdf
8 年多前
电源管理(参考译文帖)
电源管理(参考译文帖)(Read Only)
回复: DC/DC芯片
Trevor
Hello Qingkun, 请问是给什么器件供电的?对输出电压的纹波、电路整体面积有没有要求?现推荐LM2733、
TPS61170
、 TPS61175、LM64010 www.national.com/.../webench5.cgi www.national.com/.../LM2733.html www.ti.com/.../
tps61170
13 年多前
电源管理
电源管理论坛
<
>
未找到您搜索的内容?发布一个新问题吧。
发布新问题