搜索提示
找到 359 个结果
查看 问题
帖子
排序依据
相关性
按时间顺序由远及近
按时间顺序由近及远
Answered
RE: [参考译文] TM4C1294KCPDT:USB0端点断开连接
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 [引用 USER="Ralph Jacobi"]通过我们的 LaunchPad 从未被设计用于48V 电机的方式 o 相反、这会是您的错误假设、而不会在您提出此类索赔时记录在案。 事实上、我们有一个运行165V 三相逆变 器的 LaunchPad、USB0没有那么快地断开连接、就像移除所有 X11跳线一样。 多层 PCB 足以解决 TI 似乎甚至不知道的几个 MCU 问题。 …
7 年多前
基于 Arm 的微控制器(参考译文帖)
基于 Arm 的微控制器(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] TM4C1294KCPDT:GPIO 引脚多路复用器中的 PWM0第1代 A/B 反向?
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 过去和现在都在捕获来自 Gen1栅极驱动器的许多失真脉冲。 在栅极驱动器匹配逻辑中、它们似乎与死区发生器和 PWM A/B 直接相关。 换言之、与 有缺陷的栅极驱动器正确配合使用的软件兼容性可能是表面可能存在的问题。
7 年多前
基于 Arm 的微控制器(参考译文帖)
基于 Arm 的微控制器(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] DRV8701:有关H桥驱动器的建议
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好,Michael: DRV8701设计用于在较低电压下驱动N通道高侧FET。 要驱动如此高的电压,有几种选择。 一种选择是将UCC2.7714万与低侧和高侧N通道FET配合使用。 这可由MCU和附加电路控制,以监控电流。 另一个方法是修改DRV8701输出,以便DRV8701可以控制UCC2.7714万和FET。 虽然www.ti.com/.../tida-0.1227万中的概念不直接适用…
8 年多前
电机驱动器(参考译文帖)
电机驱动器(参考译文帖)(Read Only)
RE: [参考译文] AMC1200:用于AMC1200/AMC1301的1301的非隔离电源
admin
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好,Di, 我看不出有什么原因导致您无法在CBoot上使用LDO为AMC1200或AMC1301供电。 我也会询问UCC2.7714万团队的意见。
8 年多前
放大器(参考译文帖)
放大器(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] 适合双列直插式控制器,用于具有多个输出的双开关转换器
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好,Ken: 在这种情况下,您可能会考虑LM5015或LM5021 + UCC2.7714万对(如参考设计 www.ti.com/.../PMP1.0215万 中) kr) Vincenzo
8 年多前
电源管理(参考译文帖)
电源管理(参考译文帖)(Read Only)
如何利用高电流栅极驱动器实现更高的系统效率
TI 管理员
当今世界,设计师们似乎永远不停地追求更高效率。我们希望以更低的功率输入得到更高的功率输出!更高的系统效率需要团队的努力,这包括(但不限于)性能更高的栅极驱动器、控制器和新的宽禁带技术。 特别是 高电流栅极驱动器 ,其能够通过降低开关损耗帮助提升整体系统效率。当FET开关打开或关闭时,就会出现开关损耗。为了打开FET,栅极电容得到的电荷必须超过阈值电压。栅极驱动器的驱动电流能够有助于栅极电容的充电。驱动电流能力越高,电容的充放电速度就越快。拉灌大量电荷的能力可以降低功率损耗和畸变。(传导损耗是另一种FET开关损耗…
9 年多前
技术文章
电源管理
高压电源创新:前世今生
Deyisupport 管理员Y
我每天都期待着两件事情:与我共事的人,以及我将要使用的技术。不过,我有时候也会花些时间反思一下,在这个行业中,高压创新会发展到什么水平,它又将为我们带来怎样的惊喜。由于我的团队正在帮助推动高压电源转换方面的创新,我有幸能够亲眼目睹我们用户如何利用全新电源产品,创建系统级设计,在节能和能源创新方面真正的改变我们的世界。 在高压电源转换方面,往往是仁者见仁、智者见智。在TI,我们经常将其称为基于硅芯片的器件,它的主要用途就是转换或操纵一个100V或者电压值更高的电压轨。 对于很多人来说,高压方面的创新也许看起来微不足道…
9 年多前
技术文章
电源管理
zhcu146b-用于 36V 电动工具的具有 PFC 和 LLC 的 230V、400W 高效电池充电器 T1變壓器規格資訊
Ted Kao1
向TI詢問zhcu146b-用于 36V 电动工具的具有 PFC 和 LLC 的 230V、400W 高效电池充电器於第45頁中表9.BOM中 T1變壓器詳細格資訊,謝謝。
zhcu146b-用于 36V 电动工具的具有 PFC 和 LLC 的 230V、400W 高效电池充电器.pdf
8 年多前
电源管理
电源管理论坛
官网的资料与提供的文件IC信息不一致,希望核实改进~
user4986719
TI器件.pdf
8 年多前
电源管理
电源管理论坛
<
未找到您搜索的内容?发布一个新问题吧。
发布新问题