E2E™ 设计支持
搜索
用户
站点
搜索
用户
E2E™ 中文设计支持 >
论坛
放大器
API 解答
音频
时钟和计时
数据转换器
DLP® 产品
接口
隔离
逻辑
微控制器
电机驱动器
处理器
电源管理
射频与微波
传感器
站点支持
开关与多路复用器
工具
无线连接
参考译文
存档组
存档论坛
技术文章
模拟
汽车
DLP® 技术
嵌入式处理
工业
电源管理
TI 培训
快速入门
English
更多
取消
搜索提示
找到 91 个结果
查看 问题
帖子
排序依据
相关性
按时间顺序由远及近
按时间顺序由近及远
RE: INA826: 测量小电阻阻值设计是否合理
Amy Luo
您好, R524 采样电阻两端的电压分别是多少?注意输入至 INA826两输入端的电压要满足其共模输入范围,可在下面链接下载 Analog engineer's calculator 工具,使用其中的INA Vcm vs Vout 以判断输入信号幅值是否合规。 https://www.ti.com/tool/ANALOG-ENGINEER-CALC HJK 说: 2. 当小电阻拿掉,即INA826正端接恒流源输出,负端接地,小电阻断开时,INA826A此时输出端是多少? 这取决于 INA826正输入端电压是多少…
1 个月前
放大器
放大器论坛
Answered
RE: [参考译文] INA128:INA128
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好! 为了更好地理解设计并帮助指导我们的讨论、我将电路置入 Tina 中。 下面我将获得1.94dB 的增益、该增益与预期计算值一致。 我已经修改了电路、这样的话、基准缓冲器只驱动基准引脚。 我包含一个来自12V 电源的分压器、用于在输入端提供6V 中点。 我还在这两个分压器上包含了10 uF 低通电容器、以清理这些节点上提供的直流电压。 如果电源干净、您可以决定将这些电容器保留为占位符或更改其值…
3 个月前
放大器(参考译文帖)
放大器(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] INA849:INA 理论上不像数据表那样实际工作
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 尊敬的 Priyanka: 我假设您指的是职位标题中所示的 INA849、上面说明中的 INA848是一个拼写错误、因为您需要的增益=1V/V、而 INA848具有2000V/V 的固定增益。 如果情况不是这样、请告诉我。 1)为确保我们了解您的电路、请发布完整的原理图。 基准引脚电压是多少? 2) 2)此精密器件可在具有最佳电路板布局的定制 PCB 板上或使用 INA 评估板进行测试…
8 个月前
放大器(参考译文帖)
放大器(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] INA317:INA317
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好、Soal、 仪表放大器可支持的最大差分电压取决于输入共模电压、V+、V-电压电源、仪表放大器增益和 INA317基准引脚电压。 "仪表放大器的 Vcm 与 Vout "是一款用于验证仪表放大器是否处于其线性区域内的工具。 "Vcm vs. Vout"软件工具考虑了每个内部放大器的输入和输出限制、并显示了一张系统级图、其中显示了线性输出范围是输入共模电压的函数…
8 个月前
放大器(参考译文帖)
放大器(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] INA826S:INA826S 图18问题
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好! 它有助于使用可在此处找到的模拟工程师计算器: https://www.ti.com/tool/ANALOGUE-ENGINEER-CALC 由于3放大器仪表放大器的复杂性、可能难以理解各种增益以及 共模和基准电压下输入和输出的最小和最大工作范围。 因此、我们经常同时使用 Tina TI 和工程计算器来确定线性工作范围。 您可在下面看到简化原理图。 参考产品数据表图并输入电源…
11 个月前
放大器(参考译文帖)
放大器(参考译文帖)(Read Only)
RE: [参考译文] INA333:EMG 设计问题:Rg 电容器、虚拟接地噪声
admin
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好 Artur、 请接受 Kai 的建议,并确保您不会因实验设备而受伤。 使用单节锂离子电池(最高4.2Vdc)或3节干电池(最高4.5V - 4.68Vdc)为 INA333仪表放大器供电。 1、在 INA333之后、我无法从放大器的第一级获得任何信号。 我尝试将 Rg 值从300R 更改为4、7k 欧姆。 对于300Ω- 4.7kΩ Ω、您应该从 INA333获得一个输出信号…
1 年多前
放大器(参考译文帖)
放大器(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] INA826:INA826
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 艾伦 首先、您计划使用的电源电压是多少? 另请澄清 "+/-7mV 输入"和" 输入为5V CM 、增益为1.4V、激励电压为10V、偏移为0.5V 增益~750输出摆幅~0- 5V "之间的明显冲突。 这很难理解。 我建议您绘制电路(即使用手)并使用 下面的插入按钮附加其图像。 请确保显示所有条件、包括 VSUPPLY、VCM、Vref、增益等…
1 年多前
放大器(参考译文帖)
放大器(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] INA129-EP:如果我使用单电源,我是否可以将REF连接到接地?
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好,Xiang, 感谢您的帖子,我可以为您提供帮助。 建议将REF连接到中置电源,因为它会增加您的输出动态。 但是,我们有一个计算器工具,您可以在其中输入您的电源,增益,参考和共模电压(VCM),计算器将告诉您是否线性运行。 例如,我选择了INA129,10V单电源,1V/V增益,0参考和5V VCM。 允许的差动电压范围为 0.8V至55V,输出电压为0.8V至6.55V…
1 年多前
放大器(参考译文帖)
放大器(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] INA331:输出上的参考电压或偏移电压异常
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好,Donald: 感谢您的帖子,我可以为您提供帮助。 您似乎遇到了一个非线性问题。 我在以下条件下构建了您的电路,并能够复制您看到的700mV偏移: 电源:5V单电源 参考:0V 共模电压(VCM):中电2.5V 差分电压(Vd):0V 增益:122.5 V/V 我打算看到输出电压= Vd *增益+参考电压= 0V。 但是,在单电源上,INA331无法一直摆动到0V…
2 年多前
放大器(参考译文帖)
放大器(参考译文帖)(Read Only)
RE: [参考译文] INA849:INA849和运算放大器之间的增益因子拆分
admin
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好, 我是INA849的此应用程序的开发者。 首先,我无法在"Analog Engineer Calc"应用程序中选择INA849,如您的屏幕截图所示。 我下载了带有您的链接的版本。 力传感器预加载了一定的力。 所以我有一 个偏移值,它至少有1.0 mV。 传感器值均为正数,高于1.0 mV INA849的参考引脚为当前设计,连接到GND。 RG =…
2 年多前
放大器(参考译文帖)
放大器(参考译文帖)(Read Only)
>
未找到您搜索的内容?发布一个新问题吧。
发布新问题