E2E™ 设计支持
搜索
用户
站点
搜索
用户
E2E™ 中文设计支持 >
论坛
放大器
API 解答
音频
时钟和计时
数据转换器
DLP® 产品
接口
隔离
逻辑
微控制器
电机驱动器
处理器
电源管理
射频与微波
传感器
站点支持
开关与多路复用器
工具
无线连接
参考译文
存档组
存档论坛
技术文章
模拟
汽车
DLP® 技术
嵌入式处理
工业
电源管理
TI 培训
快速入门
English
更多
取消
搜索提示
找到 194,875 个结果
查看 问题
帖子
排序依据
相关性
按时间顺序由远及近
按时间顺序由近及远
BQ25792: BQ25792最大输出充电功率是多少?
Xi Meng Chen
TI 认为已经解决
Part Number: BQ25792 求用过TPS25750D+BQ25792设计PD充电器的朋友解答,BQ25792最大输出充电功率是多少?对于4S的电池充电,能否实现5A的充电电流?如果不能 TPS25750D+BQ25792能否实现对4S电池实现5A的充电电流?
11 天前
电源管理
电源管理论坛
DSP2808如何调节PWM占空比去改变输出功率?
?? ?
TI 认为已经解决
DSP2808是否可以通过内部程序算法自动识别后级所带负载的大小去改变输出功率去带动负载?
15 天前
C2000 微控制器
C2000™︎ 微控制器论坛
Answered
CC1311P3: CC1311P3输出功率问题
?? ?
已解决
Part Number: CC1311P3 CC1311P3是否能在400频段输出20dBm,我看手册的参数,最多输出13dBm,且没有提到高功率PA,就算是smartRF studio 7上面也没有20dBm可选,是因为那个高功率PA不适用于400频段嘛
已回答
24 天前
低于 1GHz
低于 1GHz 论坛
Answered
CC2592: CC2592的功耗和输入功率关系
? ??
已解决
Part Number: CC2592 查看资料可知对于TX为+22dBm的时候,功耗是3V/155mA,如果TX变更为10dBm和0dBm的时候,对应功耗是多少?
已回答
8 天前
其他无线技术
其他无线技术论坛
小功率Peltier驱动元器件
Shengbao Huang
TI 认为已经解决
Hi 工程师 我的Peltier制冷元件供电0-1.5V 电流范围:0-0.8A 用什么元器件驱动Peltier 加热和制冷? 期待你们的回复。 谢谢
15 小时前
电源管理
电源管理论坛
UCC28056: 最低输入电压下达不到额定输出功率,输出电压达不到额定要求
W H
Part Number: UCC28056C 输入电压范围:180Vac-277Vac;额定输出功率105W;输出电压:430V;设计电感980uH。 最低输入电压(180Vac)下,输出功率仅仅为99W, 输出电压为325V,此时开通时间为7.64us。 但是根据规格书最大开通时间可以到12.8us,当前工况下还没到最大开通时间,所以是什么限制了功率和电压没法达到期望值?
24 天前
电源管理
电源管理论坛
Answered
RE: LM5117: 实现正电压转负电压功率,负电压需要可程控
Johnsin Tao
已解决
HI 做输出电压可调,建议你用数字电源来做,可以选择C2000或MCU来做,可以做动态补偿。LM5177是固定的外部补偿,输出可调范围太大,容易造成环路不稳定。
1 个月前
电源管理
电源管理论坛
想做一个输入220VAC,输出1500V/100mA的电源,频率300KHZ,有推荐的半桥电源管理芯片吗?
?? ?
TI 认为已经解决
想做一个输入220VAC,输出1500V/100mA的电源,频率300KHZ,有推荐的半桥电源管理芯片以及相关DEMO吗?
10 天前
电源管理
电源管理论坛
RE: BQ25798: 太阳能输出功率小时会出现反复关闭开启充电功能,开关频率在人耳可听范围内,会有啸叫声。
xingjian liao
你好 Star 目前有个更严重的问题,就是用太阳能板供电:电池耗尽,设备关机;早上太阳升起的时候设备无法开机,需要拔插下太阳能接口重新上电下才行。 这个是什么问题。 这个问题比较紧急,在客户那边发现的,我们这边模拟测试确实是这样。 如果有其他的更快的交流方式,可以让 Jon WANG 拉个群。谢谢
1 个月前
电源管理
电源管理论坛
Answered
RE: CC1310: smartrf studio上功率设置
Galaxy Yue
已解决
你好, 首先, 功率不可能低于 -10 dBm 左右,SmartRF Studio 中使用的 -10 dBm 功率设置是尽可能低的功率设置。 SmartRF Studio 中的设置是最接近 dBm 数字(不带小数)的选择。 对于最低设置,很难找到提供近乎恒定的输出功率与温度的设置。您也可以尝试不同的 txPower 值 可以参考一下这篇内容 https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub…
1 个月前
低于 1GHz
低于 1GHz 论坛
>
未找到您搜索的内容?发布一个新问题吧。
发布新问题