E2E™ 设计支持
搜索
用户
站点
搜索
用户
E2E™ 中文设计支持 >
论坛
放大器
API 解答
音频
时钟和计时
数据转换器
DLP® 产品
接口
隔离
逻辑
微控制器
电机驱动器
处理器
电源管理
射频与微波
传感器
站点支持
开关与多路复用器
工具
无线连接
参考译文
存档组
存档论坛
技术文章
模拟
汽车
DLP® 技术
嵌入式处理
工业
电源管理
TI 培训
快速入门
English
更多
取消
搜索提示
找到 330,345 个结果
查看 问题
帖子
排序依据
相关性
按时间顺序由远及近
按时间顺序由近及远
TPS62135: TPS62XXX能否参考《使用 TPS63xxx 降压/升压转换器来驱动 LED 的不同方法》这篇文章改为恒流输出呢?
Tsz Loong Chung
TI 认为已经解决
Part Number: TPS62135 TPS62XXX能否参考《使用 TPS63xxx 降压/升压转换器来驱动 LED 的不同方法》这篇文章改为恒流输出呢?
1 天前
电源管理
电源管理论坛
Answered
LM5163: 用24V变换输出负90V电压
lbxx li
已解决
Part Number: LM5163 我现在的电路需要一组±90V的电源,我的正电源90V使用了LM5022MM从24V升压可以得到。负电源90V现在没有方案实现,所以需要请教一下:LM5163是否可以从24V变成负90V?或者是否有其它方案可以实现负90V输出?(因为空间有限,反激式电源可能放不下,当然如果有小型化的方案也可以考虑),负载功率在10W附近。
已回答
22 天前
电源管理
电源管理论坛
RE: TPS62135: TPS62XXX能否参考《使用 TPS63xxx 降压/升压转换器来驱动 LED 的不同方法》这篇文章改为恒流输出呢?
Links
目前规格书给出的典型值是0.7V,没有给出最小值。关于换算方法,参考规格书的公式18,详细介绍看10.3.1章节。
22 小时前
电源管理
电源管理论坛
PMP22589: 关于变压器设计资料
飞飞 李
TI 认为已经解决
Part Number: PMP22589 你好, 我司最近在做一款电源,参照PMP22589,评估19-265V输入的可行性。参考设计中的用的变压器是 750319227r00, Wurth Electronics。现在问题是我们从 Wurth Electronics中找不到这个变压器的资料, 从Mouser或Digikey也没法买到这个变压器。请问可以提供下这个变压器的设计资料吗?我们可以打个样好完成这个样机。谢谢
9 天前
电源管理
电源管理论坛
PMP10202: 确认参考设计PMP10202中变压器参数
qingqing ge
TI 认为已经解决
Part Number: PMP10202 您好,关于PMP10202参考设计中使用的变压器,有两个问题。希望您能帮助解答。 1.对于该参考设计,从36~60V转换为28V,变压器的匝数比是Pri : Sec=6:8,大概等于0.75:1,但我使用Power Stage Designer计算,推荐的的匝数比为1.05:1。我想确认 Pri : Sec=6:8这个匝数比是没有问题的吧? 2.这个变压器(750315669),是否有渠道可以买到。
24 天前
电源管理
电源管理论坛
BQ25798: BQ25798在太阳能电压慢慢爬升过程中起不来
Jon WANG
TI 认为已经解决
Part Number: BQ25798 您好! 用太阳能板供电:电池耗尽,设备关机;早上太阳升起的时候设备无法开机,需要拔插下太阳能接口重新上电下才行。 VSYS确实没出来,RGEN是0。请教下是什么原因导致的?有什么办法可以规避这个问题?谢谢!
15 天前
电源管理
电源管理论坛
Answered
RE: 关于升压电路负压输出的问题
Johnsin Tao
已解决
Hi 只有降压芯片做负压,输出接GND. 升压芯片没有这样做的。 要负压直接用降压芯片做,为什么还要用升压芯片做呢? 前者在topy上可以转换成buck-boost,后者不可以。
1 个月前
电源管理
电源管理论坛
RE: UCC28742: UCC28742反激变压器设计
Johnsin Tao
Hi 应该是不需要接入的。
1 个月前
电源管理
电源管理论坛
RE: 如何设计三相交错LLC拓扑的变压器
Johnsin Tao
HI 三相LLC一般是用C2000来做,建议你在C2000的论坛上问一下。
1 个月前
电源管理
电源管理论坛
RE: TPS629210: 目前测试负载电流变大,转换效率变小,帮忙分析下是哪里出现问题?
Johnsin Tao
Hi 纹波正常是正弦,基本上不应该有杂波,而上面的波形看杂波很大。 SW正常时方波,启动瞬间的上冲尽量小,最好是没有。
1 个月前
电源管理
电源管理论坛
>
未找到您搜索的内容?发布一个新问题吧。
发布新问题