E2E™ 设计支持
搜索
用户
站点
搜索
用户
E2E™ 中文设计支持 >
论坛
放大器
API 解答
音频
时钟和计时
数据转换器
DLP® 产品
接口
隔离
逻辑
微控制器
电机驱动器
处理器
电源管理
射频与微波
传感器
站点支持
开关与多路复用器
工具
无线连接
参考译文
存档组
存档论坛
技术文章
模拟
汽车
DLP® 技术
嵌入式处理
工业
电源管理
TI 培训
快速入门
English
更多
取消
搜索提示
找到 269,830 个结果
查看 问题
帖子
排序依据
相关性
按时间顺序由远及近
按时间顺序由近及远
Answered
RE: UCC28056: 采用辅助绕组供电和ZCD检测
Johnsin Tao
已解决
Hi 可以的,参考: www.ti.com.cn/.../slua920b.pdf
1 个月前
电源管理
电源管理论坛
INA240: 可以检测PWM背光电流吗
ding fan
TI 认为已经解决
Part Number: INA240 Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00302 INA240可以用来测试PWM调光的灯串电流值吗?
3 天前
放大器
放大器论坛
RE: TMS320F28335: ECAP检测到错误脉冲
Yale Li 李耀先
eCAP没有,GPIO输入有。请看一下 sprui07_TMS320x2833x, TMS320x2823x Technical Reference Manual 1.4.4 Input Qualification
1 个月前
C2000 微控制器
C2000™︎ 微控制器论坛
AWR1642BOOST: 生命体征检测
king wys
TI 认为已经解决
Part Number: AWR1642BOOST 生命体征检测开始测量的时候出现DSS Frame Processing Deadline Miss Exception.同时ccs中报错 我看有资料说是出现的问题是 DSP 软件无法在帧间余量内完成帧间处理,我的配置为 我可以修改图片中哪个参数,来获取更多帧间余量吗?换句话讲,我想帧间处理时间更长一点,给我算法提供时间,我应该改哪个参数。
7 天前
传感器
传感器论坛
Answered
RE: OPA4189: 关于“直流”微弱信号检测问题:“动态”系统直流增益校准、降低模拟开关影响、直流温漂修正
Amy Luo
已解决
anchundan anchun 说: 存在问题1-运放问题: 1.如何实现"动态"高精度的直流增益校准? 因为信号幅度小,存在直流温漂,校准困难,能否给一些建议?最好针对,“ 动态 ”分辨率5nv,500倍直流增益方案。 2.如果1无法实现,是否我思路有问题? 因为直流存在一个漂移,那么打入一个交流信号,然后反向推导直流增益呢? 也就是说运放的直流信号增益发生了漂移(或者说变化)?还是说它的增益发生了变化包括直流和交流信号的增益? 如果直流信号增益发生了变化,你可以输入一个已知的直流信号…
29 天前
放大器
放大器论坛
TPS650332-Q1: 关于故障项检测问题
guozhen.li
Part Number: TPS650332-Q1 如上图SM1~SM3的故障检测项,文档中有提到本地 MCU( 如果存在 ) 或 vision – ecu 检测到 PMIC 关闭,此处的检测需要具备的是哪些条件,是否可以理解为需要外置硬件检测获取电压值。
4 天前
电源管理
电源管理论坛
LM25145: 带7A负载测试,上MOS管90度发热严重,SW占空比跳变,COMP环路,极点零点穿越频率参数如何设置匹配设计
? ??
Part Number: LM25145 er: LM25145 LM25145使用中上MOS管90度发热严重,SW占空比跳变,COMP环路参数如何调节?? 一、设计需求: VIN=36V VOUT=28V/8A FSW=500KHZ 二、测试情况: VOUT接入3.5Ohm电阻负载后,SW波形上下冲严重且上MOS-Q1温升较快,30分钟内可达80度,1小时后最终温度稳定在90度,整板周围器件温度可达75度,上MOS-Q1温度达到90度后SW波形占空比出现跳变,详见测试波形。 三、需要解决问题: 1.如何降低Q1…
6 天前
电源管理
电源管理论坛
RE: AWR1843: 溢出检测stack overflow checking选项使用问题
Gary Lu
您好,建议您直接在 英文论坛 中发帖
1 个月前
传感器
传感器论坛
BQ25713: 无法检测到VBUS和VSYS的电压
rui xian
Part Number: BQ25713 Other Parts Discussed in Thread: EV2400 , 使用EV2400读取到寄存器状态如上面图片所示。实际工况为:VBUS正常供电,且在有效范围内;电池为2S模式,且连接上电池,实测VSYS也有电压; BQ25713的开关电路也一直不工作,是否是因为对于VBUS和VSYS的测量出现问题造成的,或是其它原因。 请专家给予指导解惑。
8 天前
电源管理
电源管理论坛
Answered
RE: INA240: 这种电流检测放大器的输入电压为什么可以超过IC的供电电压,即使经过电阻分压,到正负输入端也超过了供电电压
Kailyn Chen
已解决
不客气,那我暂时先把这个帖子关闭了,后继有什么问题再讨论。
1 个月前
放大器
放大器论坛
>
未找到您搜索的内容?发布一个新问题吧。
发布新问题