E2E™ 设计支持
搜索
用户
站点
搜索
用户
E2E™ 中文设计支持 >
论坛
放大器
API 解答
音频
时钟和计时
数据转换器
DLP® 产品
接口
隔离
逻辑
微控制器
电机驱动器
处理器
电源管理
射频与微波
传感器
站点支持
开关与多路复用器
工具
无线连接
参考译文
存档组
存档论坛
技术文章
模拟
汽车
DLP® 技术
嵌入式处理
工业
电源管理
TI 培训
快速入门
English
更多
取消
搜索提示
找到 125,659 个结果
查看 问题
帖子
排序依据
相关性
按时间顺序由远及近
按时间顺序由近及远
TPS62135: TPS62XXX能否参考《使用 TPS63xxx 降压/升压转换器来驱动 LED 的不同方法》这篇文章改为恒流输出呢?
Tsz Loong Chung
TI 认为已经解决
Part Number: TPS62135 TPS62XXX能否参考《使用 TPS63xxx 降压/升压转换器来驱动 LED 的不同方法》这篇文章改为恒流输出呢?
23 小时前
电源管理
电源管理论坛
Answered
LM5163: 用24V变换输出负90V电压
lbxx li
已解决
Part Number: LM5163 我现在的电路需要一组±90V的电源,我的正电源90V使用了LM5022MM从24V升压可以得到。负电源90V现在没有方案实现,所以需要请教一下:LM5163是否可以从24V变成负90V?或者是否有其它方案可以实现负90V输出?(因为空间有限,反激式电源可能放不下,当然如果有小型化的方案也可以考虑),负载功率在10W附近。
已回答
21 天前
电源管理
电源管理论坛
选型:支持100%占空比的最高电压为24V的8A降压方案
?? ?
TI 认为已经解决
Other Parts Discussed in Thread: LM5177 , LM5176 需要将Type-C输入5~20V转为5V,电流为8A,请问有什么方案
23 天前
电源管理
电源管理论坛
PMP22589: 关于变压器设计资料
飞飞 李
TI 认为已经解决
Part Number: PMP22589 你好, 我司最近在做一款电源,参照PMP22589,评估19-265V输入的可行性。参考设计中的用的变压器是 750319227r00, Wurth Electronics。现在问题是我们从 Wurth Electronics中找不到这个变压器的资料, 从Mouser或Digikey也没法买到这个变压器。请问可以提供下这个变压器的设计资料吗?我们可以打个样好完成这个样机。谢谢
9 天前
电源管理
电源管理论坛
AM625: 该芯片可以产生一路 频率可变 占空比可变的 PWM 信号吗?
Zhang yubiao
TI 认为已经解决
Part Number: AM625 用 remote core 产生也可以
14 天前
处理器
处理器论坛
RE: TPS62135: TPS62XXX能否参考《使用 TPS63xxx 降压/升压转换器来驱动 LED 的不同方法》这篇文章改为恒流输出呢?
Links
目前规格书给出的典型值是0.7V,没有给出最小值。关于换算方法,参考规格书的公式18,详细介绍看10.3.1章节。
1 小时前
电源管理
电源管理论坛
PMP10202: 确认参考设计PMP10202中变压器参数
qingqing ge
TI 认为已经解决
Part Number: PMP10202 您好,关于PMP10202参考设计中使用的变压器,有两个问题。希望您能帮助解答。 1.对于该参考设计,从36~60V转换为28V,变压器的匝数比是Pri : Sec=6:8,大概等于0.75:1,但我使用Power Stage Designer计算,推荐的的匝数比为1.05:1。我想确认 Pri : Sec=6:8这个匝数比是没有问题的吧? 2.这个变压器(750315669),是否有渠道可以买到。
23 天前
电源管理
电源管理论坛
AM5718: 有无自动降频功能
Tonyx.wu
TI 认为已经解决
Part Number: AM5718 请问AM5718AABCXA这个芯片有无自动降频功能,芯片温度超过105度,能否自动降频降低功耗?
7 天前
处理器
处理器论坛
Answered
RE: LM5122: 有老师用过升降压结构吗,我这边用这个方案老出现输入端保护的问题,
? ?
已解决
谢谢大佬问题已找到,前级采样加了高频滤波电容导致的
1 个月前
电源管理
电源管理论坛
RE: UCC28742: UCC28742反激变压器设计
Johnsin Tao
Hi 应该是不需要接入的。
1 个月前
电源管理
电源管理论坛
>
未找到您搜索的内容?发布一个新问题吧。
发布新问题