E2E™ 设计支持
搜索
用户
站点
搜索
用户
E2E™ 中文设计支持 >
论坛
放大器
API 解答
音频
时钟和计时
数据转换器
DLP® 产品
接口
隔离
逻辑
微控制器
电机驱动器
处理器
电源管理
射频与微波
传感器
站点支持
开关与多路复用器
工具
无线连接
参考译文
存档组
存档论坛
技术文章
模拟
汽车
DLP® 技术
嵌入式处理
工业
电源管理
TI 培训
快速入门
English
更多
取消
搜索提示
找到 334,075 个结果
查看 问题
帖子
排序依据
相关性
按时间顺序由远及近
按时间顺序由近及远
Answered
RE: TPS65261: tps65261-1evm,对于VDIV引脚的处理
Johnsin Tao
已解决
Hi VDIV内部有2个电流,所以不能仅仅只考虑外部的电阻分压,还要考虑电流的工作。 要计算的是Threshold_r, Threshold_f,即输入电压Vin的启动和关闭电压。
1 个月前
电源管理
电源管理论坛
Answered
TMS320C5515: FFT计算溢出处理方法?
Yu Qiao
已解决
Part Number: TMS320C5515 使用TMS320C5515自带的FFT模块进行FFT计算时,算得的结果,实部与虚部均16位;(调用hwafft函数) 对于大信号而言,其实际计算结果(如使用matlab进行fft计算),其在对应频谱上对应的能量值,很大概率会超过65536;这种情况下,DSP会如何处理计算结果,使其写入仅有的16bit中呢? 求大神解答!!!
已回答
16 天前
处理器
处理器论坛
PROCESSOR-SDK-AM62A: 处理器论坛
luo yus
Part Number: PROCESSOR-SDK-AM62A 使用AM62A sdk编译失败问题: sdk版本:ti-processor-sdk-linux-edgeai-am62axx-evm-09_02_00_05 主机版本:ubuntu18.04 编译命令: cd yocto-build/ ./oe-layertool-setup.sh -f configs/processor-sdk-analytics/processor-sdk-analytics-09_02_00-config.txt cd…
10 天前
处理器
处理器论坛
Answered
RE: TMS320F280049C: 用第三代C2000芯片 替换第二代C2000芯片,硬件上需要如何处理?
Ben Qin
已解决
不可以pin to pin 参考下下面的帖子: Enhancing Device Security by Using JTAGLOCK Feature (ti.com)
1 个月前
C2000 微控制器
C2000™︎ 微控制器论坛
RE: AM625: AM625x 片内 M4 处理器有文档参考吗?
Gary Lu
GPIO、UART、SPI和I2C Zhang yubiao 说: M4 内部有 systick 吗 是的,ARM Cortex-M4内核标配了一个SysTick,它是一个24位的递减定时器
1 个月前
处理器
处理器论坛
AWR2243: 如何处理AWR2243的未连接引脚
?? ?
TI 认为已经解决
Part Number: AWR2243 你好,我目前使用AWR2243芯片获取接受信号,对于2243一些引脚我并没有使用,比如 HS_DEBUG1_P FM_CW_CLKOUT QSPI_CLK Analog Test2 / ADC2等等 我看到手册有说一些信号要上拉和下拉,还有一些引脚就没有说明,请问我可以应该将不使用的引脚接地还是怎么处理比较好
9 天前
传感器
传感器论坛
DCA1000EVM: 雷达原始数据处理
fd j
TI 认为已经解决
Part Number: DCA1000EVM 已经通过DCA1000EVM和mmWave Studio 获取了雷达原始数据,并存储为bin文件,如何将DCA1000EVM获取的雷达原始数据,进行转换为距离-多普勒热力图的形式,并逐帧输出图片
4 天前
传感器
传感器论坛
Answered
RE: MMWCAS-DSP-EVM: 数据处理
Weibo Chen
已解决
好的,谢谢您的回复
1 个月前
传感器
传感器论坛
Answered
THS4131: 在运算放大器权威指南中的一个错误电路例子,我却怎么都没法理解呢
mingLiang
已解决
Part Number: THS4131 您好: 我在书里看到一个这样的错误电路例子,但我实在没有看出哪里错了呢!最近正好想用这个运放搭建一个类似电路,担心遇到同样问题。 非常感谢!
已回答
4 天前
放大器
放大器论坛
LAUNCHXL-F28P65X: CLA的program ram配置为LS8~9时,初始化的特殊处理
大飞狼wch
Part Number: LAUNCHXL-F28P65X 在例程cla_asin_ls8_9中有发现,将CLA的程序加载到对应的Program Ram中,在CLA的Program ram有加上0x1E000的偏移量 memcpy((uint32_t *)((uint32_t)&Cla1ProgRunStart + (0x1E000U)), (uint32_t *)&Cla1ProgLoadStart , (uint32_t)&Cla1ProgLoadSize); 不知道这么操作是否有文档进行说明…
3 天前
C2000 微控制器
C2000™︎ 微控制器论坛
>
未找到您搜索的内容?发布一个新问题吧。
发布新问题