E2E™ 设计支持
搜索
用户
站点
搜索
用户
E2E™ 中文设计支持 >
论坛
放大器
API 解答
音频
时钟和计时
数据转换器
DLP® 产品
接口
隔离
逻辑
微控制器
电机驱动器
处理器
电源管理
射频与微波
传感器
站点支持
开关与多路复用器
工具
无线连接
参考译文
存档组
存档论坛
技术文章
模拟
汽车
DLP® 技术
嵌入式处理
工业
电源管理
TI 培训
快速入门
English
更多
取消
搜索提示
找到 146,181 个结果
查看 问题
帖子
排序依据
相关性
按时间顺序由远及近
按时间顺序由近及远
PSPICE-FOR-TI: 我的PSPICE FOR TI 升级后器件库不显示了
Suke Wang
TI 认为已经解决
Part Number: PSPICE-FOR-TI 我的PSPICE FOR TI 升级后,器件不显示了,我重装了一遍最新版也没有用
9 天前
仿真、硬件和系统设计工具
仿真、硬件和系统设计工具论坛
Answered
RE: AM6442: syscfg 配置CPSW RMII 引脚时,引脚资源显示冲突,但是引脚并未在其它地方使用,为何显示冲突?
Gary Lu
已解决
以下的工程师的回复: I have filed an internal Jira ticket for the issue and it is planned to be fixed in the upcoming version of MCU+SDK. Please expect the fix of this issue in the upcoming release of MCU+SDK (i.e. v 09.02).
1 个月前
处理器
处理器论坛
RE: TPS65994AD: 先插显示器,再插入主板电源,不开机
Johnsin Tao
Hi 很可能是时序问题导致误保护,建议你通过示波器检查各个操作下是否造成,
1 个月前
电源管理
电源管理论坛
TMS320F28035: CLA内容没有高亮显示
2ss www
Part Number: TMS320F28035 我问下,在ccs中,CLA文件没有报错,变量定义和函数也能找到,为什么cla文件中变量和函数都是黑色的,没有高亮显示
1 天前
C2000 微控制器
C2000™︎ 微控制器论坛
RE: TI-API: Quote Retrieve一直显示Pending
Hebe He
您好,因为后续没有收到您关于这个问题的新的留言我们先关闭这个问题。谢谢。
14 天前
API 解答
API 解答论坛
RE: DLP6500FYE: DMD偶尔部分区域不显示图形
Jeremy_Wu
请升级到最新得固件测试(V6.1.0以上版本)。
1 个月前
DLP 产品
DLP®︎ 产品论坛
BQ27426: 单个4.2V锂电池彻底放空后,再次充电会有几率满充soc只显示70~80%
?? ?
Part Number: BQ27426 使用单个4.2V的锂电池进行充放电测试; 测试场景:锂电池容量1000mAh,有一个小电机在进行往复运动,电量计检测到的放电电流基本上在300~600mA之间,电池彻底放空后(电量计断电),再次插上充电器充电,有几率充满后,soc只有70~80%; 电量计的参数配置(每次彻底没电后会重新配置): 4.2V化学ID 电池标称容量1000mAh 电池能量3.7V* 1000mAh 放电终止电压3250mV taper rate:1000/(0.1*345) …
16 天前
电源管理
电源管理论坛
BQ28Z610: 0%电量电池在主机端放置3周后开机电量显示100%
Chuck Li
Part Number: BQ28Z610 TI 工程师你们好! 我们有一个使用BQ28Z610电量计的2S1P 5000mAh电池组,出厂前已按流程成功进行电池容量学习,然后送到客户处进行测试,发现以下问题: 发现1pcs充满电的电池组在主机上放电(放电功率约2.5W)至0%电量后关机,放置3周后主机开机显示电池电量100%;此时将电池与主机断开再重新连接后,主机显示0%电量,请问是什么原因可能导致的电量跳变? 补充电池与客户主机的相关信息: 1.附件为BQ28Z610 学习前的GG文件…
18 天前
电源管理
电源管理论坛
RE: DLPC350: 二次开发时显示Sequencer有错误
Jeremy_Wu
这个需要核对你对TI source code修改了什么,在线调试。一般不会修改这里的配置,你使用 QT C开发就不会有问题,这个已经量产9年了。
1 个月前
DLP 产品
DLP®︎ 产品论坛
TMS320F28335: 已经添加了头文件但是编译的时候仍然报错显示未定义
hui xie
Part Number: TMS320F28335 test1项目中,在APP里添加LED.h,然后在main.c中引用了LED.h,但是编译的时候会报错显示未定义,在includes里添加APP这个文件夹的路径也不能解决。只有把LED.h也放到USER文件夹里才不会报错,想问一下是什么原因呢。谢谢
15 天前
C2000 微控制器
C2000™︎ 微控制器论坛
>
未找到您搜索的内容?发布一个新问题吧。
发布新问题