E2E™ 设计支持
搜索
用户
站点
搜索
用户
E2E™ 中文设计支持 >
论坛
放大器
API 解答
音频
时钟和计时
数据转换器
DLP® 产品
接口
隔离
逻辑
微控制器
电机驱动器
处理器
电源管理
射频与微波
传感器
站点支持
开关与多路复用器
工具
无线连接
参考译文
存档组
存档论坛
技术文章
模拟
汽车
DLP® 技术
嵌入式处理
工业
电源管理
TI 培训
快速入门
English
更多
取消
搜索提示
找到 163,473 个结果
查看 问题
帖子
排序依据
相关性
按时间顺序由远及近
按时间顺序由近及远
LM5013-Q1: LM5013具有热保护功能嘛
chen xai
TI 认为已经解决
Part Number: LM5013-Q1 Other Parts Discussed in Thread: LM5013 1、我电路中使用了7路LM5103芯片 2、运行一段时间后;出现了两颗LM5013芯片损坏;输入:95V,输出电压85V,1.5A; 3、想问一下这种情况是什么原因造成的;由于温度过高引起的嘛还是电压过高造成的。
18 天前
电源管理
电源管理论坛
TMS320F280049C: 不同的外部晶振对MCU性能有差异吗
Aiden zhang
TI 认为已经解决
Part Number: TMS320F280049C Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F280049C 通过内部配置,MCU系统时钟都nneg运行在100M 10M晶振时,// PLLSYSCLK = 10MHz (XTAL_OSC) * 10 (IMULT) * 1 (FMULT) / 1 (PLLCLK_BY_1) 20M晶振时, // PLLSYSCLK = 10MHz (XTAL_OSC) * 10 (IMULT) * 1 (FMULT) …
7 天前
C2000 微控制器
C2000™︎ 微控制器论坛
TMS320C6655: 怎么评价DSP性能?
Feng Dong
TI 认为已经解决
Part Number: TMS320C6655 1 以前我们用得C6713,代码跑在DSP内部的片上flash上, 2 现在想用C6657,我看手册写了可以跑DSP或者BIOS, DSP是不是裸跑?它裸跑的时候,代码是跑在片上flash吗?还是DDR上? 3 假如C6657跑BIOS系统,代码跑在DDR上,它的性能跟C6713相比(代码跑在片内flash上),谁性能好? 谢谢
29 天前
处理器
处理器论坛
TUSB8041: 热插拔上行端口,不能识别下行USB3.0接口
lai xiaoming
Part Number: TUSB8041 1,PC与hub之间插入USB3.0线缆,然后再上电,能够正常识别下行端口的USB3.0设备。然后插拔上行端口的USB3.0设备,就无法识别下行端口的USB3.0设备。 2,USB2.0设备上电和插拔正常 3,在上电识别到下行USB3.0的情况下,插拔下行端口的USB.0设备,可以正常识别。 4,在1的基础上,插拔下行USB3.0设备,可以正常识别。 5,有的设备全部正常,有的设备会出现这个问题。 注:设备由外部电源供电,hub的3.3V比1.1V上电提前1…
18 小时前
接口
接口论坛
TDA4VM: DSP C66/C71性能优化相关的开发资料在哪里下载?
jiang hui
Part Number: TDA4VM 想了解一下dsp 性能优化的相关方法
15 天前
处理器
处理器论坛
RE: LM393: LM393用作甄别电路的话,对于高频信号甄别的话,会影响性能么?
Kailyn Chen
LM393的数据手册上没有给出增益带宽积,我想可以去做个仿真看下-3dB的带宽大概为多少。
1 个月前
放大器
放大器论坛
LMX1204: sysref在输入时钟作用下进行打拍,输出性能出现不稳定性
?? ?
Part Number: LMX1204 1.在发生器模式下,器件无法输出sync是啥原因,是因为1204需要使用最新软件吗 2.在repeater模式下,sysref在输入时钟给D触发器打拍后,输出sysref信号能输出,但1204工作一段时间后,输出sysref发生恶化,请问这是什么原因 3.方便的话能电话沟通一下吗
11 天前
时钟和时序
时钟和计时论坛
RE: OPA855: 高频运放输入输出的相位差由哪个性能参数决定
Kailyn Chen
您好,为了方便跟进您的问题,和之前的问题时间间隔比较久的话,建议您重新建个新帖。 给您带来不便非常抱歉。
2 个月前
放大器
放大器论坛
RE: BQ24610: 当24V充电器热插拔操作的时候,BQ24610受到的冲击是否有可能打坏芯片?
Star Xu
您好, 热插拔期间VCC 引脚上的电压尖峰可能会超出 IC 的最大电压额定值,并可能损坏 IC。输入滤波器必须经过仔细设计和测试,以防止 VCC 引脚上发生过压事件。参见第 10.2 节。有关如何设计 RC 网络的更多信息,请参考BQ24610 数据手册中的 1.2.5 输入滤波器设计:
2 个月前
电源管理
电源管理论坛
Answered
RE: TMS320C6457: DSP性能选型
Shine
已解决
只要片上有RAM,都可以在片上RAM运行代码,如果程序太大,片上RAM不够的话,可以考虑放到片外RAM如DDR3中运行。C6671是C66x DSP核,C6457是C64x DSP核,C6671的性能要好。
3 个月前
处理器
处理器论坛
>
未找到您搜索的内容?发布一个新问题吧。
发布新问题