E2E™ 设计支持
搜索
用户
站点
搜索
用户
E2E™ 中文设计支持 >
论坛
放大器
API 解答
音频
时钟和计时
数据转换器
DLP® 产品
接口
隔离
逻辑
微控制器
电机驱动器
处理器
电源管理
射频与微波
传感器
站点支持
开关与多路复用器
工具
无线连接
参考译文
存档组
存档论坛
技术文章
模拟
汽车
DLP® 技术
嵌入式处理
工业
电源管理
TI 培训
快速入门
English
更多
取消
搜索提示
找到 468,351 个结果
查看 问题
帖子
排序依据
相关性
按时间顺序由远及近
按时间顺序由近及远
BQ28Z610: 除了电压还有什么条件触发永久失效的SOV状态?
weidong wang
TI 认为已经解决
Part Number: BQ28Z610 您好: 我用的BQ28Z610,两节串联,完成第二轮学习的时候,电池在放空电状态,两节电压都在3060mV,Update Status=0x14,由于0x14这个值跟芯片资料的值不一直,所以准备重新进行学习, 于是我们发送0x41复位芯片,发送0x21重新使 Manufacturing Status [GAUGE_EN]=1,这时发现 LStatus[ITEN] 一直等于0,不再跟随 GAUGE_EN 变化,这个时的 Update Status…
19 天前
电源管理
电源管理论坛
TPS65133: 输出电容问题
Guangfeng Wei
TI 认为已经解决
Part Number: TPS65133 TPS65133规格书中给出输出±5V的电容为10uF的MLCC电容,由于客户特殊的音频应用,需要在10uF电容上面再并联一只470uF/10V普通铝电解电容,客户想了解,长期运行,对电解电容有什么影响?是否会出现短路失效等相关问题,谢谢。
15 天前
电源管理
电源管理论坛
Answered
[置顶帖] 速来报名 | 数字电源控制系统设计及应用- 电源工程师培训授证项目2024全年系列培训
Susan Yang
已解决
电源转换 是光伏逆变器、EV 充电、可再生能源存储、服务器和电信电源设计的核心所在,这些设计需要先进的控制方法和复杂的拓扑,例如多相、 图腾柱功率因数校正( PFC ) 、双向或反相直流/直流转换器等。本次直播将围绕 数字电源控制 的基础知识、设计及应用技巧进行全面的讲解。 立即预约 !精彩内容不容错过!
已回答
6 天前
电源管理
电源管理论坛
RE: TPS65987D: 20V3A模式下给笔记本电脑充电,会触发芯片内部保护机制,VBUS切断,然后恢复,再切断,不断重复。
Daniel
您好 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1190150/tps65987d-device-able-to-source-20v-5a-100w-with-internal-path-with-a-correct-5a-negotiation/4485259?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=TPS65987D%25252525252525252020V…
27 天前
电源管理
电源管理论坛
BQ25713: 如何在不使用微控制器的情况下给12.6伏锂电池组进行充电?
?? ?
TI 认为已经解决
Part Number: BQ25713 工程师 你好! BQ25713芯片在不通过微控制器对芯片配置的情况下怎么做到通过外围电路对12.6伏锂电池进行充方电? 我通过手册的电路绘制的电路板在通电时输入为12伏电压batt输出只有3到4伏的电压 测的输入上电时有一百毫安的电流 几秒后电流为二十多毫安 12伏电源输入REGN输出电压为6伏,CHRG_OK和PSYS引脚电压为3.3伏的电压,但是连接电池后这两个引脚的电压消失,取下电池后也没有电压,需要断开所有的输入电压重新上电才能恢复,要怎么解决…
10 天前
电源管理
电源管理论坛
BQ25713: 如何不使用微控制器配置芯片给12.6伏锂电池充电
?? ?
Part Number: BQ25713 工程师 你好! BQ25713芯片在不通过微控制器对芯片配置的情况下怎么做到通过外围电路对12.6伏锂电池进行充方电? 我通过手册的电路绘制的电路板在通电时输入为12伏电压batt输出只有3到4伏的电压 测的输入上电时有一百毫安的电流 几秒后电流为二十多毫安 12伏电源输入REGN输出电压为6伏,CHRG_OK和PSYS引脚电压为3.3伏的电压,但是连接电池后这两个引脚的电压消失,取下电池后也没有电压,需要断开所有的输入电压重新上电才能恢复,要怎么解决…
10 天前
电源管理
电源管理论坛
RE: DRV8316REVM: 3XPWM FOC控制电流异常
Daniel
您好 关于您提到的DRV8316电机驱动板在FOC控制中遇到的问题,首先,DRV8316确实支持通过寄存器或硬件引脚进行高度配置,包括电机电流限制行为、故障响应等。因此, 确实有可能需要配置一些特定的寄存器 ,以确保FOC控制能够正确执行。 其次,关于输出延迟是否影响采样的问题,DRV8316的输出延迟主要受到其内部电路设计和PWM频率的影响。在FOC控制中,精确的电流和位置采样是至关重要的。如果输出延迟较大,可能会导致采样到的电流和位置信息与实际情况存在偏差,进而影响FOC控制的稳定性和准确性…
14 天前
电机驱动器
电机驱动器论坛
RE: UCC12050EVM-022: UCC12050EVM-22 层间拼接电容会导致隔离电压降低吗?
FRANK1
感谢您对TI产品的关注! 关于你的咨询, 这个评估板的user guide有提示,此EVM不适用于高压隔离测试,而只是为了证明正确的隔离 电路板设计。 参考使用的话,最好你自行修改下GNDP和GNDS这2个地的间距。 www.ti.com/.../sluubd5d.pdf
20 天前
隔离
隔离论坛
Answered
RE: TPS6287B20: 如何使用一个I2C接口,实现对4个TPS6287B20L的控制以得到4路输出电压轨?
Andrew Su
已解决
dear Alice, 多谢啦!
1 个月前
电源管理
电源管理论坛
TPS54560: TPS54560如何修改输出-15V时,如何EN引脚外部配置电路可以MUC的3.3V控制,符合芯片要求的电压范围?
renjian Han
TI 认为已经解决
Part Number: TPS54560 从官方的slva317b文档中查询到此电路,但缺少EN的外围电路,我需要24V输出输出-15V,EN接MUC的IO控制,0V输出关闭电源,3.3V高电平输出开启电源输出。 后续我查询《 Working With Inverting Buck-Boost Converters 》文档中有推荐的方法,但具体的MOS是P还是N没有具体说明,需要解答给出具体什么型号的MOS管?或者可行的具体电路?非常感谢了
1 个月前
电源管理
电源管理论坛
>
未找到您搜索的内容?发布一个新问题吧。
发布新问题