E2E™ 设计支持
搜索
用户
站点
搜索
用户
E2E™ 中文设计支持 >
论坛
放大器
API 解答
音频
时钟和计时
数据转换器
DLP® 产品
接口
隔离
逻辑
微控制器
电机驱动器
处理器
电源管理
射频与微波
传感器
站点支持
开关与多路复用器
工具
无线连接
参考译文
存档组
存档论坛
技术文章
模拟
汽车
DLP® 技术
嵌入式处理
工业
电源管理
TI 培训
快速入门
English
更多
取消
搜索提示
找到 317,782 个结果
查看 问题
帖子
排序依据
相关性
按时间顺序由远及近
按时间顺序由近及远
TPS62135: TPS62XXX能否参考《使用 TPS63xxx 降压/升压转换器来驱动 LED 的不同方法》这篇文章改为恒流输出呢?
Tsz Loong Chung
TI 认为已经解决
Part Number: TPS62135 TPS62XXX能否参考《使用 TPS63xxx 降压/升压转换器来驱动 LED 的不同方法》这篇文章改为恒流输出呢?
2 天前
电源管理
电源管理论坛
RE: TPS62135: TPS62XXX能否参考《使用 TPS63xxx 降压/升压转换器来驱动 LED 的不同方法》这篇文章改为恒流输出呢?
Links
目前规格书给出的典型值是0.7V,没有给出最小值。关于换算方法,参考规格书的公式18,详细介绍看10.3.1章节。
1 天前
电源管理
电源管理论坛
Answered
TMS320F280039C: 关于SOC0转换准确度问题
Liu Ruiming
已解决
Part Number: TMS320F280039C Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28035 , 在TMS320F28035的勘误表中,说明了在ADC转换过程中,SOC有可能出现转换不准确的问题,请问在 TMS320F280039C中,会出现这样的问题吗?
已回答
28 天前
C2000 微控制器
C2000™︎ 微控制器论坛
Answered
LM2661-3-4EVAL: LM2661转负压30V
fl zili
已解决
Part Number: LM2661-3-4EVAL TI的专家,您好! 我们现在需要一个5V(或者12V)输入,输出为-30V,电流大于100mA的电源芯片,请问贵司的LM2661是否可以实现该功能。 如不能实现,请推荐一个可实现的芯片方案,谢谢!
已回答
8 天前
电源管理
电源管理论坛
TMS320F280025C: FSI通讯转换成485通讯
? ?
TI 认为已经解决
Part Number: TMS320F280025C 280025C上的FSI通讯能转换成485通讯吗?
3 天前
C2000 微控制器
C2000™︎ 微控制器论坛
选型:支持100%占空比的最高电压为24V的8A降压方案
?? ?
TI 认为已经解决
Other Parts Discussed in Thread: LM5177 , LM5176 需要将Type-C输入5~20V转为5V,电流为8A,请问有什么方案
24 天前
电源管理
电源管理论坛
TPS54560: 正电压转负电压问题咨询
jun yang
TI 认为已经解决
Part Number: TPS54560 各位老师,我现在使用TPS54560实现正电压转负电压,请教以下问题: 1.54560的最高输入电压为60V,是不是意味着最宽只能实现30V转-30V?能不能实现12V转-48V? 2.我现在已经实现了12V转-12V,但在仅改变FB反馈电阻的情况下始终无法实现19V转-19V的功能(19V一旦上电就会被拉跨到2V,限流3A了),这种是什么原因导致的呢?
15 天前
电源管理
电源管理论坛
Answered
RE: LM5163: 用24V变换输出负90V电压
Taylor
已解决
您好, 所有降压转换器都可以通过IBB( inverting-buck-boost) 拓扑修改成反向输出, 请参考下面的应用手册: https://www.ti.com/lit/an/snva856b/snva856b.pdf
22 天前
电源管理
电源管理论坛
Answered
RE: LM5117: 实现正电压转负电压功率,负电压需要可程控
Johnsin Tao
已解决
HI 做输出电压可调,建议你用数字电源来做,可以选择C2000或MCU来做,可以做动态补偿。LM5177是固定的外部补偿,输出可调范围太大,容易造成环路不稳定。
1 个月前
电源管理
电源管理论坛
Answered
ADS1220: 外部有两路差分输入,在连续转换模式下,通道切换时间是多少?
? ?
已解决
Part Number: ADS1220 Hi E2E, 我们设计过程中,外部设计了两个差分输入,需要工作在连续转换模式下。 我们不清楚此时,切换通道所需的时间与工作频率和数据速率的选择具体关系是什么? 可以给个参考么?
已回答
19 天前
数据转换器
数据转换器论坛
>
未找到您搜索的内容?发布一个新问题吧。
发布新问题