Part Number: THS3001
THS3001是个电流型运放,电流型运放用的没有VFA多现在有几个问题
1.这个CFA可以和VFA组合成复合放大器,让CFA工作在开环下,提高VFA的亚摆率吗?
2.这个的输入失调电压与偏置电流均大于VFA,到底能不能组合?
3.我不想采用前级VFA,后级CFA闭环放大个几倍,从CFA的输出反馈给VFA这中组合方式,这个不能算是复合放大吧。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: THS3001
THS3001是个电流型运放,电流型运放用的没有VFA多现在有几个问题
1.这个CFA可以和VFA组合成复合放大器,让CFA工作在开环下,提高VFA的亚摆率吗?
2.这个的输入失调电压与偏置电流均大于VFA,到底能不能组合?
3.我不想采用前级VFA,后级CFA闭环放大个几倍,从CFA的输出反馈给VFA这中组合方式,这个不能算是复合放大吧。
您好,
1、CFA可以和VFA组合成复合放大器以提高压摆率,但是CFA不能工作在开环下,否则的话电路将不稳定;
2、可以组合,它将保留VFA的直流性能(包括输入失调电压与偏置电流);
3、这应该也算复合放大器,但这种组合方式应该不能提高电路的性能参数,具体见下面文档分析:
https://www.ti.com/lit/an/sboa002/sboa002.pdf
感谢,实际上这个指导采用的方法还是将VFA的输出范围降低,再通过CFA进行放大,电路整体的压摆率还是决定于VFA的压摆率于CFA的增益乘积。
我这边碰到一个问题,200V左右的脉冲信号,上升速度很快,边沿也就10ns的样子,要AD转换只能衰减,ADC的输入不能超过5V。现在计划的就是将250V衰减至5V,VFA的压摆率不可能达到,CFA选的THS3001的偏置电流与失调电压不大合适,但价格能接受。
还有什么好的方法吗?
很抱歉,我这边没有想到更好的方法;
我找到了上面ADI的一篇文档,它分析指出复合放大器的直流精度(包括输入失调电压与偏置电流)仅与VFA的有关,与CFA无关,因此,在这里您只需选择偏置电流与失调电压合适要求的VFA就可以保证复合放大器的直流性能。
上述文档中的复合方式,可以实现每个放大器的优点,同时又弥补各自的局限性,即CFA可以使用较高的带宽和SR的运放,VFA可以使用直流性能较好的运放,这样复合放大器有VFA的直流精度,同时又提高了带宽和SR,因此我认为这是比较好的解决方法,我没有想到其它比这更好的办法。