Other Parts Discussed in Thread: LMV552, TLV2473, LPV542
想选择电池应用的放大器,对比了以下图中,两种 LMV552 与 TLV2473
一个带掉电一个不带,但是Iq per channel 相差就很大了,10多倍可以这样理解吗? 为什么带shutdown的器件没有更低电流的?
比如一个低损耗的电路设计,60秒需要工作1秒钟,那么选择那个放大器更好?
我以单个运放计算: LMV552 60秒种一直工作,功耗为: 0.037mA 60S
TLV2473 60秒内只需工作1秒,功耗为 0.6mA 60S除以60等于: 0.01mA 60S .
所以TLV2473 在这种情况下更优? 请指教,谢谢