Other Parts Discussed in Thread: PGA309, PGA309EVM-USB, MULTI-CAL-SYSTEM, PGA300, PGA900
因为打算用PGA309芯片做一款压力变送器的信号调节电路,买了PGA309EVM, 请问是否可以用它连接自己设计的电路板并校准呢?
如果可以,该怎么连接?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: PGA309, PGA309EVM-USB, MULTI-CAL-SYSTEM, PGA300, PGA900
因为打算用PGA309芯片做一款压力变送器的信号调节电路,买了PGA309EVM, 请问是否可以用它连接自己设计的电路板并校准呢?
如果可以,该怎么连接?
你自己设计的电路板是什么功能?
只要能写好程序,肯定是可以自己设计一个MCU的控制板,把PGA309的数据读出来。至于校准,要有标准的压力源,以及要能对PGA309的输出电压进行准确采样,还有温度循环箱。。。
你好,我并不是自己做一个MCU的控制板,我现在在做的是一种压力传感器,压力感应采用压阻式惠斯通电桥芯片,用PGA309来做信号调理输出0~5V电压;
我在TI官网上看到pga309的开发工具有multi-cal-system和pga309evm-usb,但是我现在手里只有pga309evm-usb,能不能对"电桥芯片+pga309电路"进行校准(增益设置,温度补偿)?(我看说明书上说可以连接真实的传感器芯片)
还是说必须要使用multi-cal-system?
我看了pga309evm-usb说明书还是不太明白,请帮我解答一下,谢谢!
Mr Guo,
你处所要设计的压力传感器是否需要非线性补偿以及温度补偿?此外前端所用的压力芯体是那种类型的,硅压阻还是陶瓷等,该产品最终设计精度指标是多少。
PGA309EVM可以实现你处的目的,即评估器件以及实现对传感器单元的校准。要是考虑后期批量校准生产的话,建议考虑MultiCalSystem工具。
除了PGA309,其实TI还有一款器件可能更适合你处应用PGA300,该器件集成度更高,校准通信方式也灵活。如果有问题的话,可以保持联系
Hawk Tong 说:Mr Guo,
你处所要设计的压力传感器是否需要非线性补偿以及温度补偿?此外前端所用的压力芯体是那种类型的,硅压阻还是陶瓷等,该产品最终设计精度指标是多少。
PGA309EVM可以实现你处的目的,即评估器件以及实现对传感器单元的校准。要是考虑后期批量校准生产的话,建议考虑MultiCalSystem工具。
除了PGA309,其实TI还有一款器件可能更适合你处应用PGA300,该器件集成度更高,校准通信方式也灵活。如果有问题的话,可以保持联系
你好,
感谢你的回复!
1、这款压力传感器需要非线性补偿以及温度补偿;压力感应芯片是采用硅压阻式芯片,精度方面是做到0.02%;
2、PGA309EVM可以实现对传感器单元的校准,那请教一下,该怎么连接实现数据的写入,说明书上说有两种通信方式I2C以及UART,
应该用哪一种?在自己做的电路上需要接出那些引脚用于数据通信以及如何与USB DAQ连接?(我看到USB DAQ有一个25pin SUB)
3、选用PGA309是因为有满足工作温度区间较大的PGA309HT,因为同时还购买了PGA900芯片以及评估套件,我看到您推荐的PGA300和PGA900
相似,PGA900精度方面是不是比PGA300还要高一些?
4、再请教一个问题,PGA309是否能做到0.02%的精度?PGA900呢?
1、这款压力传感器需要非线性补偿以及温度补偿;压力感应芯片是采用硅压阻式芯片,精度方面是做到0.02%;
2、PGA309EVM可以实现对传感器单元的校准,那请教一下,该怎么连接实现数据的写入,说明书上说有两种通信方式I2C以及UART,
应该用哪一种?在自己做的电路上需要接出那些引脚用于数据通信以及如何与USB DAQ连接?(我看到USB DAQ有一个25pin SUB)
> 具体选择哪种通信方式取决于你处应用于工具,一般客户倾向于选择I2C通信方式。 接线方式可以参考评估板原理图,按照对应关系接起来就可以了。
3、选用PGA309是因为有满足工作温度区间较大的PGA309HT,因为同时还购买了PGA900芯片以及评估套件,我看到您推荐的PGA300和PGA900
相似,PGA900精度方面是不是比PGA300还要高一些?
> PGA300/900的最高工作温度可以达到150摄氏度,而且内部集成有存储器。PGA300与PGA900本身器件级别精度没有差异,后者用户可以编程。目前PGA300可以支持4P-4T补偿算法,只要芯体还好,做到你处的0.02%精度问题不大。
4、再请教一个问题,PGA309是否能做到0.02%的精度?PGA900呢?