Other Parts Discussed in Thread: OPA2180, AMC1200
最近使用AMC1200+opa2180做直流电流检测,遇到奇怪的问题,希望有大侠不吝赐教~~
到原理图如下:
注1:其中VCC1和VCC2均隔离的模块电源;AD的地为GND2。负载和检测电路是隔离的。
注2:实际的应用其输入是离0很远的,可以不考虑1200的输入偏移。
用这个电路做一个75mv分流器的检测放大,送至一个10位的AD采样;
如图,做测试的时候偷了个懒,想着既然1200两端隔离,就直接串联了检测端的电源做2180的负电源。
VINP和VINN分别连接至分流器的正负两端。
!!!!故障:在VINP和VINN之间有电压的时候,输出不稳定,虽然抖动范围不大。当将VINN和GND1连接的时候,抖动消失。一直没想明白是怎么回事,求解答~~~(因检测端与检测端供电是隔离,会不会是共模输入的问题。。。)