Other Parts Discussed in Thread: INA333
小弟是硬體的新手
想請教一些問題
關於INA333 datasheet上
Input Voltage: (V–) +0.1 V to (V+) –0.1 V
Output Range: (V–) +0.05 V to (V+) –0.05
問題一
為何輸入電壓 V- 是正電壓輸入 V+是負電壓輸入
問題二
為何輸出電壓小於輸入電壓
問題三
INA333儀表放大有些參數看了不是很懂
請問可以參考什麼資料呢?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
这个...这个....
input voltage的(V–) +0.1 V to (V+) –0.1 V是指输入的范围。
举个例子。如果v-实施-5V, V+ 是5V。那么(V–) +0.1 V to (V+) –0.1 V就是范围在-4.9V到4.9V之间
同理
output是指(V–) +0.05 V to (V+) –0.05 V指-4.95V到4.95V
参考资料的话首先是建议参考datasheet,看看它的电气条件,以及工作原理。如有不明白的,可随时讨论哈。