This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

【TAS5766M】IIC配置

Other Parts Discussed in Thread: TAS5766M, TAS5766MDCAEVM

您好,

   我们使用TAS5766M用于基于mstar智能芯片的tv产品,目前我们驱动没有做任何初始化,实际使用中视频文件播放是正常的。但是我们的tv的实际使用场景有很大区别,有的是普通的视频文件播放,有的是音频对讲用于视频会议。

我们注意到市场上很多智能电视都采用此芯片用于驱动喇叭。这些tv产品的声音模式里面是设置类似于“标准,临场1,临场2,剧场,音乐,语音”等几种模式,或者可以选择自定义模式(里面对120Hz,500Hz,1.5kHz,5kHz,10kHz进行设置)。

   我们了解到有些对需要非常精密的客户可能需要贵司派人结合喇叭音腔等进行精密调效,但是我们不需要这种服务。我们就是希望能提供任意一种给智能电视tv产品客户配置的dsp程序的i2c初始化的代码,同时提供匹配这个代码的设置不同模式或者针对不同声音频率的过滤程度进行调节的i2c接口代码,我们自己来调节适合我们喇叭的效果。

谢谢!

  • 建议你购买TI开发板,然后下载PPC3软件来做学习和调试。

  • 您好, 我们是艾睿代理商的客户。艾睿的人然后找了好多ti的人都没有找对真正负责此芯片的技术支持,可能ti在国内的技术支持渠道比较分散导致。

    现在我们就想您给我一个回复:

    1) 如果想调试好,需要具体买哪个型号的ti的开发板?请帮忙把型号和链接都列下来。

    2)   请问咱们ti这颗芯片在中国的技术支持是在哪个城市哪个部门?我们和艾睿会一起找到这个部门,从而获得技术支持。这样就满足了走正规标准渠道获得正规的技术支持。

    我们已经上了几千套产品,但是现在有关人声过滤这块非常差,确认很着急希望能帮忙支持一下,谢谢!

  • TAS5766M这款芯片就有EVM板,一个是TSSOP封装的,一个是QFN封装的。

  • 您好,我注意到了slou382.pdf 这个文档里面提到了PPCMB and TAS5766MDCAEVM,就可以完成调试,生成我要的i2c数据。 主要是我们的供应商迟迟没有反馈,我们在北京,想问 国内一下最快在哪里可以买到这2个板子? 我们这里项目真的很急, 如果大家能知道有联系方式,请发到我的邮箱baiyuhao@shine.com.cn ,  非常感谢!

  • 可以直接联系下当地的授权代理商:

    http://www.ti.com.cn/general/cn/docs/gencontent.tsp?contentId=24957