LMH5401芯片温度问题,
我的环境温度是25°C,正负2.5v供电,LMH5401芯片温度有热感,红外测量有36°C,用手指长时间按压触感或许温度更高.
请教这个正常吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
LMH5401能够支持的最大结温为150度,超过这个范围芯片性能有可能损坏。
并且这款运放没有散热焊盘,所以在使用过程中无需特殊处理。
如果需要判断是否工作过热,可以用Tj = Ta+ Pd × thetaJa来计算下结温,看实际测得的温度是否与计算的相符。
其中,Ta为环境温度,Pd为功耗,thetaJa为芯片热阻