Other Parts Discussed in Thread: OPA192, OPA541
请帮忙推荐一款OPA
offset 小于 100uV(max)
IB小于 100pA
36V以上的供电
rail to rail 输出
3DB带宽大于 10MHz
弥勒补偿(主极点)在外部
噪声小于5.5nV/sqrt(Hz)
也就是性能接近OPA192 但是外置弥勒补偿的。
请大侠帮忙推荐一个。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我要干啥?
“我想请TI工程师推荐几个性能接近OPA192的弥勒补偿在外部的运放”
这几个字也看不明白,我也没办法了。
通常密勒补偿是芯片内部使用的,如果需要使用两个放大器级联得到一个大功率的高精度运放,可以参考一些音频功放的做法。密勒补偿实际最基本的原理就是反向放大电路输入输出接一个电容而已,然后由于放大的作用可以使电容倍增达到一个很低的主极点的作用,相信使用外部两级放大器也是可以构建这样的结构的。
如果想简单一点,可以看下我们的OPA541一类的大功率高精度放大器。
Jason
你好!
非常感谢你推荐的OPA541,虽然精密度和OPA192有差距,但是我试试加一个调零电路。
剩下就是噪声问题了。
看来没有外部补偿的运放可选了。
至于我们自己加弥勒补偿有两点不现实:
1.弥勒补偿要加在第二级,但是我的第二级是固定增益的不是高增益的。
2.如果第二级弥勒补偿,那么就要求第一级运放的主极点频率很高。