This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

跨阻放大器

Other Parts Discussed in Thread: OPA2320, OPA2380

德州仪器,

您好!

我们现在有一个光电倍增管模块,只是电流输出,最大输出电流为10微安,我们想要将这个光电倍增管的电流信号变成电压信号,进而被数据采集卡采集。

一种方案是我们想直接在光电倍增管电流信号输出口连接一个电阻(该电阻值可从50欧到50千欧可调),这样我们就能用数据采集卡采集了。

另一种方案是在光电倍增管电流信号输出口连接一个跨阻放大器,这样直接输出电压信号,也可以被数据卡采集。

我们就想咨询一下,光电倍增管接一个电阻与直接接跨阻放大器之间有区别吗?

期待收到您的答复!

  • 通过电阻采样转为电压信号,通过运放放大电压信号。如果运放和电阻都是理想器件,从原理上与跨阻放大器似乎一样行得通。考虑到器件性能以及噪声特性,似乎跨阻放大器会更好些。

    如果采用跨阻放大器拓扑,可以考虑的运放OPA2380或者OPA2320等。

  • 非常感谢您的解答!
    按照您的答复,今天我们就用买回来的一个光电倍增管模块,外界了一个50千欧的电阻,用数据采集卡采集电压信号。我们发现:光电倍增管最大输出电流为10微安(光电倍增管销售厂家的说明),采集的电压信号却是负3伏(-3v),
    我们的疑问是,我们使用电阻是50千欧,最大输出电流为10微安,那么输出最大电压也应该是正0.5伏(+0.5v),这理论计算和实际数据采集卡采集到的不一样,
    我们想问一下,电压既然是负值,还那么大,是不是不能这么直接接电阻转成电压信号,还是得用跨阻放大器呢?
    期待收到您的答复。
    祝好!
    刘涛
  • 有一本书

    《光电二极管及其放大电路设计》

  • 下这本书看看。多谢了。

  • 您好,Tong,

    我有个疑问就是光电倍增管还有没有信号放大作用,我这所说的信号放大是指一个微弱光(假如强度为a),经过光电倍增管后,阳极输出的检测信号会是2a或者是数量级的提高吗?