Other Parts Discussed in Thread: OPA4171, TL064
TI的专家,您好!我请教一个问题,我的一个二阶高通滤波电路在输出端总出现一个低频【0.2-1.5HZ】随机波动,幅值大概在400UV-1500uV,目前想了很多办法都没有解决,请专家帮忙分析一下。
电路原理图如下:
我的解决步骤,
1、怀疑过滤波电容的耐压值不够,所以将C1、C2更换成50V/2.2UF的电容。
2、之前运放的正负电压不平衡【+20,-15v】后修改成【+15,-15v】。
3、增加R9改善运放的输出相位裕度。
在以上三个变动情况下,使用以下两种信号输入方式
a、在“15”或“17处加入直流,为了防止直流信号波动用纽扣电池作为信号输入”;
b、直接将“15”与地相连接;
这两种信号输入时,在“14”处都会有随机的交流信号输出,经过放大后AD采样结果如波形“图A”。
这时我不知道是跟随器有问题还是二阶滤波电路有问题,接下来我将R9断开,然后将C1 的“4”处接地,此时运放的供电在【+15v,-15v】及【+20v,-15v】两种情况下测试,经过放大后经AD采样结果如波形“图B”。
试验中,我将TL064换成OPA4171,以上两种测试结果相同!
由此我得出的结论是这个波动不是二阶滤波电路产生的,而是跟随器产生的,麻烦专家指导一下,对不对,以及怎样消除这种低频波动【输入信号的这个频带不能滤除】,十分感谢!