论坛里的大神们好,本人用OPA2350进行同相和反相偏执放大,放大倍数大概是10倍,发现输出信号的交流部分与输入信号的交流部分幅值基本相等。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
最好上电路看看,直流信号被放大了吗?输入信号里的直流部分放大10倍后为6V,超出了供电电压,运放饱和了。不能正常工作的。
是进行的差分放大,直流信号被当做了共模信号处理,所以没有放大,这一点用OP07做实验已经验证了。其实我很想请教这款运放可以做差分放大电路吗
这颗运放本身不是差分的,但可以搭成伪差分电路来用。
输入用伪差分方式去掉了直流分量,那输出应该是有正有负的正弦波,而您用单电源供电,貌似不可能实现。
您用OP07能行,是因为您在同相端加的电压比0.6V大(只要比0.6V大3mV就可以)。
您好,OP07和OPA2350同相端都加了一个电压,都是单电源供电,而且我是加了一个电位器,对同相端电压值进行调整,发现在0~VCC间OPA2350都不行,2350是单电源运放,难道单电源运放不能做差分放大器吗?我看2350的datasheet上有个类似于差分放大的典型应用电路啊。
用作这种伪差分形式肯定是没问题的。
您在调节同相端输入的时候,输出有什么变化吗?
直接测试过电位器分出来的电压呢?
感谢您的回答,我测了电位器输出电压,电位器电压从0~VCC的过程中输出直流信号幅值有变化(直流部分放大倍数也不对),但是交流信号的幅值几乎没有变化。所以我想是不是2350的输出幅值的限制导致的,但是2350是轨对轨运放啊